由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【活动结束】玩转Webench,分享赢好礼!!

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, TINA-TI, LM5088, DRV8833, MSP430F249, LM1117, LP38869, TPS62132, LM25011, LM5116, UCC28700, LM3464, LM3429, TPS5430, DXP, LM5022, LMR61428, TPS54620, LM25119, LM2621, LM3421, LM25576, TPS40210, LM2596, TPS55340, TPS54428, LM2588, LM2696, LMZ12010

您在电源设计中使用过TI WEBENCH 设计工具吗? 如果有, 欢迎您来分享您的使用经验和案例;如果没有, 借用这个分享的机会,您也来试用一下吧, 充分感受一下它为设计带来的便利。

WEBENCH 设计环境 (Design Environment) 是一种具有 4 个简单步骤的端到端原型设计系统(如图):

1、 用户输入设计参数,WEBENCH 则提供合适的解决方案。

2、 用户选择了一款器件后,WEBENCH 设计环境将创建一个设计,并为用户提供优化能力。

3、 用户还可以使用 WEBENCH 设计环境仿真器进行设计的微调。

4、 最后利用“Build It”功能可迅速针对所选器件提供定制原型制作套件。

WEBENCH® Power Designer 的所有高级工具皆可用于针对您的设计提出问题。这样,用户就能使用 WEBENCH 的各项功能,如查看和变更 BOM、查看关键性的操作数值(例如效率和负载电流)、实施电气仿真、进行热仿真(假如可用)并运用 WEBENCH Build It 功能(倘若可用)获得原型制作套件。

我们期望WEBENCH 设计工具为越来越多的客户提供设计的便利,同时工程师之间的分享也对大家在使用WEBENCH 设计工具中提供极大帮助。我们期待您的分享!

 

活动时间:2013年4月1日 – 2013年6月5日

分享内容包括:

-          WEBENCH使用方法的具体分享(包含使用步骤)

-          使用WEBENCH设计中遇到的问题和解决方法

-          WEBENCH设计的应用案例分享 (包含设计步骤)

活动要求(不符和以下要求不具备获奖资格):

-          分享内容详实认真,文字不少于100字

-          附上图片说明

 

奖项设置(名次不限,视分享质量而定;TI FAE具有最终获奖解释权。):

分享一等奖: TI社区拉杆包

分享二等奖:TI社区户外保温壶

分享三等奖: JEEP 精工工具

阳光普照奖:

-          4G U盘(内附80页电源管理指南电子书)

 

此外, WEBENCH设计的应用案例分享者可享受2013年样片申请快速通道服务: 只需轻松填写相关信息,审核通过,即获样片。

 

 

 

因市场团队推出另外一个类似活动! 本活动于6月5日终止!(由于参与人数众多,活动获奖名单争取在六月底前公布,感谢您的理解!)

 

有兴趣参加Webench设计活动的朋友们,欢迎参与以下活动:

参加 WEBENCH 之星设计大赛,赢取 iPad Mini 大奖

 

**六月之前的二次评奖将停止,原因如下:

-  感谢电源网版主和网友的支持,由于大部分分享和电源网的分享完全相同。我们将不重复发奖。

-  大部分的分享是来自电源网版主给大家做的示例

这期间如果有网友是自己主动分享,请通过站内信的方式与我联络。我们再酌情考虑奖项事宜。谢谢大家的理解!

  • 今天使用了TI的WEBENCH 这款超强的软件进行了设计,输入条件是36V-48的直流电压,输出条件是5V,输出电流是2A,采用了TI的芯片LM5085MM/NOPB 进行设计. TI的这款设计软件很强大,选择了输入输出条件之后,能采用的芯片就都被一一列了出来,原理图都直接生产出来了,还有BOM清单,以及详细的生产成本都出来了,设计者只需要跟随这个软件进行物料的选择就可以了。 这个方案的成本也是非常低,只需要2-3元就可以搞定。

  • 一般电子产品需要5V的充电电压,但是轿车电瓶多为12V,无法直接给手机,PDA,MP3等电子设备充电,此设计就是利用TI的TPS54329E降压转换芯片,将轿车的12V电转化为5V,设计输出电流为800毫安。运用此电路,效率可达94.409%,只需12个BOM组件,占PCB的总面积也只有248平方毫米,成本只有1.91.美元,很实用。电路静态电流功率耗散只有9.36mv, 开关频率达664.243kHz。虽然设计输出电流为800毫安,但只需更换一个元件就能提高输出电流到1安,从而提高输出总功率。

    webench_schematic_exchange_design_1739744_10_Altium.zip
  • 设计用时一小时,设计用于DSP供电的3.3V输出的电源,该电源设计指标为:输入电压:5V,输出电压3.3V,输出电流2A,环境温度30℃。考虑到作为控制器硬件系统的一部分,应尽量降低BOM面积和成本,所以在设计的时候优化设计旋钮选择2档位,实现在最低成本的条件下,尽可能减小面积。为了保证控制器供电安全,选择了带有软启动的设计方案。在软件罗列出的方案中选择了效率较高的一种,选用TPS6213X芯片,设计发现使用这个电路可以实现的效率可以至少为91%。 其中TPS6213X是一个易于使用的同步降压DC-DC转换器,通常为2.5MHz的高开关频率允许使用小型电感器和提供快速瞬态响应和高输出电压精度由DCS控制拓扑利用。凭借其广泛的工作输入电压范围为3V至17V的器件非常适合,无论是从锂离子电池或其他电池以及从12V中间电源轨供电系统。它支持高达3A的连续输出电流,输出电压介于0.9V和6V(100%占空比模式)。该电路的成本只有1美元,非常适合。

     

    5V转3.3V的设计.zip
  • 使用Webench设计个正电源转负电源结构,简单地设置输入在11伏到13伏,输出-12伏,电流0。2安。这个设计可以用到使用双电源运放的场合。利用它可以在只有单电源的场合做出个负电源,然后利用运放作信号调理。

    这个设计用到LM25574MT。

    电路架构使用的BUCK-BOOST反转结构。

    值得注意的是还有相位余度和幅值余度以供参考。

    webench_design_3728439_40_780396205.pdf
  • 偶尔会有3W灯珠应用的单子,故今天设计一款DC-DC的方案。设计输入电压DC10-15V,光源选用Cree的Xlamp xp-G 3W灯珠,3颗灯珠串联。输出电流680mA.方案采用IC LM3409,外置MOS管。考虑成本与效率的折中,板子的面积只有383mm2,有13个元器件,成本是11.02美金(出去光源的成本9.24美金,驱动成本只有1.78美金),效率也达到了89%。以上方案可以用于大部分该类产品中。

    3x3W方案.zip
  • 本设计采用国半的LM3444的LED驱动IC进行设计,光源采用CREE的XPE(5颗串),电流500mA,输入电压AC176-264V/50HZ。BOM覆盖的面积只有3503mm^2,;BOM有47个元件(不含5个光源的话,只有42个元件);BOM的成本14.54美金,扣去CREE 6颗光源的7.4美金,驱动部分只有6.84美金的成本。本方案采用BUCK的工作模式,工作频率437KHZ。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_107_Altium.zip
  • 本方案才用的TI的UCC28700进行设计,输入电压AC176-264V/50HZ,输出DC12V/1A的恒压源。BOM覆盖面积941mm^2,效率81%,BOM元件只有31个。采用的FLYBACK拓扑,工作频率101KHZ。UCC28700是一款原边调节功能(PSR)的恒压、恒流 PWM控制器,无需光耦反馈,电压恒流调节精度±5%以内。

    WebenchReportsServlet 12V 1A.pdf
  • 本方案采用的国家半导体的LM3464A(LM3464A采用28引脚、散热能力更强的TSSOP封装,特点是可以驱动多达4串LED,每串LED的驱动电流大小一致,偏差极小,而且效率极高。这款控制器搭配N沟道MOSFET及检测电阻,可为每串LED提供大小一直的驱动电流。适用于极宽的输入电压范围,可以利用高达80V的输入电压驱动多颗串联的LED),输入AC176-264V/50HZ,输出驱动3串LED(每串5颗LED,电流320mA),效率高达95%。

    WebenchReportsServlet 15W LED.pdf
  • 本方案采用的国家半导体的LM3464(LM3464采用28引脚、散热能力更强的TSSOP封装,特点是可以驱动多达4串LED,每串LED的驱动电流大小一致,偏差极小,而且效率极高。这款控制器搭配N沟道MOSFET及检测电阻,可为每串LED提供大小一直的驱动电流。适用于极宽的输入电压范围,可以利用高达80V的输入电压驱动多颗串联的LED),输入AC90-130V/50HZ,输出驱动3串LED(每串10颗CRDD的XPE LED光源,电流320mA),效率高达97%。

    WebenchReportsServlet 30W LED.pdf
  • 设计一个5W筒灯外置电源的方案。输入交流电压90-265V/50HZ,输出电流330mA.光源选用cree的Xlamp xp-G,5颗灯珠串联。本方案选用LM3464芯片,外置一个4A的MOS管。该方案板子的面积是433mm2,由20个元器件组成,成本是13.11美金,扣除5颗光源的成本,驱动成本只有4.31美金(当然外置电源还需要一个外壳)。而最高效率可以达到94%。此方案电路简单明了,实用性强。

    5x1W方案.rar
  • 在一些大功率洗墙灯中会需要低压恒流模块。今设计一款效率不错的方案以满足产品需要。设计电压输入20-28V,输出电流330mA;光源选用cree的xlamp xp-G,6颗串联。本方案选用芯片LM3407,其内置MOS管。用webench方便地设计结果如下:板子尺寸是377mm2,成本是16.60美金,扣除灯珠成本,驱动裸板成本只有1.18美金,而效率达到了94%。此方案电路简单,只有8个元器件,极易生产。

    24V6ED电源模块L.zip
  •  一款3.3V输出的微型高效率DC/DC 转换器设计

          本设计用于输入电压范围为3.6V 至6V,适合大部分MCU单系统电路中。此方案采用TI的WEBBENCH工具直接生成,只用了不到2分钟的时间。为了将板级尺寸降低到最小,采用了优化工具【最小面积】选项进行优化,系统推荐的芯片是TPS62130芯片,这是一款易于同步降压转换器,典型 2.5MHz 的高开关频率允许使用小型电感器并通过使用 DCS-Control 拓扑技术提供快速静态响应以及高输出电压精度。此方案BOM成本在2.03美元,效果高达91%。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_27_Altium.zip
  •  24V-32V输入多负载输出的工业控制柜电源系统设计方案

          工业控制柜内部集成各种硬件电路,包括控制电路,电机驱动,传感器电路等。本设计的工业控制柜内部负载电源为:24V/6A,12V/2A,5V1A和3.3V/1A,采用标准24V-32V的开关电源模块输入。采用TI WEBBENCH工具进行设计,系统生成了可视化的原理图及BOM元件清单, 整体效率控制在90%以上,可以说是一个不错的方案。该方案采用LM25118芯片实现24V/6A的输出,采用LM25005芯片实现12V/2A的输出,利用TPS62143实现5V/1A的电源输出,利用TPS62142芯片实现3.3V/1A的输出。系统所推荐的芯片及外围元件占用空间少,容易集成在一块电路板上实现整机柜的电源供电。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_30_Altium.zip
  • 利用LM3488实现15V到22V的转换

    为实现UC3854芯片的供电,利用现有的15VDC输入来实现为芯片供电的22V输出,这里选用LM3488作为主控芯片来实现整个设计方案。

    LM3488是一个多功能的低边N-FET高性能开关稳压器控制器。它适合用于要求低侧FET,如升压,反激式,SEPIC拓扑。此外,LM3488可以工作在非常高的开关频率,以降低整体解决方案尺寸。

     LM3488的开关频率100kHz和1MHz之间的任何值可以调整,以通过使用一个外部电阻或同步至外部时钟。电流模式控制提供卓越的带宽和瞬态响应,除了逐周期电流限制。一个单一的外部电阻,输出电流可以编程。

    22V.zip
  • 设计为芯片12V供电的输出电源

    为芯片供电设计一款DC/DC转换电路。

    比较挑选,选用LM5085作为主控芯片,这个设计的成本最低。

    LM5085高效率PFET开关稳压器控制器,可用于快速,方便地开发出小型,高效的降压稳压器广泛的应用。这种高电压控制器包含一个PFET的栅极驱动器和一个高电压偏置稳压器,它工作在一个4.5V至75V的宽输入电压范围。恒定导通时间的调节原理,无需环路补偿,简化了电路实现,和超快的负载瞬态响应。输入电压和导通时间之间的反比关系。

    webench设计工具非常好用。

    12V.zip
  • 为芯片提供15V供电的变换器

    为了给特种电源中大量的15V芯片供电,设计了15V输出电源。

    使用webench工具进行设计,通过比较,这里采用TPS54560作为主控芯片,该是一个60的V,5 A,加强降压型稳压器,该器件生存负载突降脉冲高达至65V。电流模式控制提供简单的的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式降低了的无负载时供应器电流至第146μA。关断电源电流被减至到2μA当的使能引脚被拉到为低电平。并且使用该芯片的效率很高,可以达到92%,设计得到的外围的电路也很容易实现。

    15V .zip
  • 本公司有一款6x3W投光灯经常有订单,现设计一款驱动来配套该产品。输入电压为AC176-264V,输入电压频率为50HZ,输出电流为680mA,光源为cree xlamp xp-G,6颗灯珠串联。本方案采用芯片LM3464,外置一个MOS管。覆盖面积是551mm2,包括光源合计21个元器件;成本为22.79美金,扣除光源成本18.48美金,驱动成本为4.31美金;效率则达到了95%。稳定可靠的芯片加高效率是本方案的优势。

    6x3W方案.pdf
  • 设计用时10分钟,设计了一款用于 LED 驱动器的升压、降压/升压DC/DC 控制器输入电压范围为直流+13V-+17V,输出电压为四路,分别为 +/-17V@0.35A 和 +/-30V@0.35A。中间轨电压分别为30V,17V。电源整体效率为88.7%。功率耗散为:4.2W。优化旋钮因素选择3,在罗列出的4中方案中,选择了一种带有中间轨电压的方案,该方案可更有效平衡电源成本和面积。方案中用到了三种共计四片TI电源芯片,分别为LM3488 LM5005(两片) TPS55340。该方案可根据LED的调光需求在一定范围内调节输出电压。设计仍然有需要改进的地方,功耗较大,效率较低

    webench_schematic_exchange_design_3742876_1_Orcad.rar
  • 设计用时十分钟出电流3A,环境温度30℃。 考虑到作为控制器硬件系统的一部分,应尽量降低BOM面积和成本,所以在设计的时候优化设计旋钮选择2档位,实现在最低BOM成本的条件下,尽可能减小面积。为了保证控制器供电安全,选择了带有软启动的设计方案。在软件罗列出的方案中选择了效率较高的一种,该方案使用TPS85432芯片。 选定设计方案后,对该方案进行了相关的仿真,如稳态输出等。从方案分析中可以看出,该方案总体效率在90%以上,输出电流为0.6A左右时,效率最高,可达96%以上。

    webench_schematic_exchange_design_3742876_5_Orcad.rar
  • 同步升压 (5V®4A) DC/DC 控制器

    设计用时5分钟,实现了+5V、4A输出,由于USB电压通常较低,故选用lm5122系列的boost芯片作为升压电源芯片,可以实现升压和较大电流输出。又因为设计目标是用于USB电池充电器,所以要尽可能的降低损耗,故使用NexFET™ 功率 MOSFET CSD16340Q3 能够使功率转换中损耗降至最低,并针对 5V 门极驱动等方面的应用进行了一系列优化。为了降低成本和实现紧凑化设计,因此,优化旋钮因素选择2,实现较低的成本和较小的BOM面积,可以平衡各方面的性能和需求。bode图显示,系统具有较好的幅频和相角欲量。

    webench_schematic_exchange_design_3742876_6_Orcad.rar
  • 输入电压100-240VAC输出5V2A反激适配器

    常规的反激开关电源适配器。输入电压100-240VAC,输出5V2A,效率设定达到能效5级就OK ,在软件输入已知条件外加一些辅助条件,比如成本控制,尺寸要求和效率要求,软件会根据您的要求选择TI可满足要求的相关IC UCC28703,进而设计出相关的方案,您可以选择不同的IC。设计OK后,系统会给出相关的设计结果,如BOM,线路图等。用此软件设计省时省事。

    2webench_design_1412400_33_305161378.pdf
  • 宽范围输入5V 4A高效电源

    采用TI公司LM5116设计的36-72V输入5V20W 电信应用板端电源。该电源采用同步BUCK电路结构,芯片内置自举高端驱动,省去复杂的高端驱动变压器或自举电路。续留采用低端MOS实现续留极大提升系统效率,内置输入过欠压过温过流等全方位保护,并且外围元件极少调试方便。设计工具强大而易用

    3webench_schematic_exchange_design_1412400_34_Altium.zip
  • 12-24Vdc输入28V1.5A输出高性价比BOOST电源设计

    这个BOOST的电路设计为宽范围12-24Vdc输入,28V1.5A输出,考虑到效率,体积,成本等的综合考虑,MOS用40V左右的就可以,然后整流管用45V左右的。然后可以考虑用电阻检流来减少成本。最后利用TI的WEBENCH软件让我找到了LM5022,从该软件出来的原理图和我前提考虑中的基本一致,而且具体的MOS型号及整流管型号都标注的很清楚,连上边的电阻电容值都很清楚,真是一款不错的软件!

    4webench_schematic_exchange_design_1412400_35_Altium.zip
  • 低成本方式超高亮度手电筒

    这个手电筒我规定的直流输入电压为:5V到7.5V,一般电池串并联可以实现,或者用于一节铅酸电池6V,2.5AH的够你用很久啦。设计的输出流明值为700lm,用的是CREE,XPGWHT-L1-0000-00G51 LED,冷白色温,VF值为3V,VI为0.35A,驱动,正好符合我们的要求,不过数量是4个LED串联哦~~~ 转换效率可以达到89%,BOM成本在2.28美金, DC TO DC 的芯片用的是TI公司的LM3429,感觉用这个芯片来做手电筒,真是大材小用啊~~ 原理图很简单。

    5webench_schematic_exchange_design_1412400_36_Altium.zip
  • 1000流明led驱动设计

    1000流明冷白led驱动,效率达到94%,输入为85--260AC,大的输入范围,符合世界各国的输入电流,LM3464集成度高,外部电路少,体积小,光的转换率高,bom表的元器件少,在研发调试,还有生产上有比较简单快捷,可以大大的提高生产的效率。TI强大设计工具Webench可以比较快捷的提供出我所需要的方案,上面还有很多测各种各样的测试图表,给实际设计上提供了一个大的方向,其中很多测试表格也起到了参考的意义。让设计少了很多烦恼,按着它的方向就可以走了,不过它设计出来额成本价格都比较偏高,要是成本能降一下那就完美了。

    6webench_project_1412400_8_164158007.pdf
  • DC-DC 5V3A的BUCK电源

    转眼学习电源已经有几年的时间了,期间跟随项目组也做过不少电源,TI的芯片也用的不少,其中使用UCC28070及UCC28950研制的带有PFC功能的移相全桥电路也已稳定工作,可惜自己从来没有真正的独立的制作过项目,对于BUCK拓扑的非隔离电源还从来没有进行过实践,今天借此机会设计一款5V3A的BUCK电源,采用TPS62133芯片,效率高达91%,体积小152,成本低$1.71,不得不佩服TI设计工具的强大,各项指标都能面面俱到,为设计者提供了许多便利,缩短了研发周期,期待TI公司的新产品。

    7webench_schematic_exchange_design_1412400_39_Altium.zip
  • 高效率低成本的LED灯具

    之所以说是成本超低是因为它的价格$1.65,折合成人民币为9.5元左右,并且效率也高,达到82%,体积也小只有236平方毫米。输入电压从15到30V可调,输出电压驱动的是4颗cree的XPGWHT-L1-0000-00F51串联哦,亮度也不是很低,大概在700lm左右,大概能够达到100lm/w哦,不错的选择~~ 从硬件上讲,用的是IC为LM3404,外面再加一个mos,一个电感,一个稳压二极管,三个电阻,两个电容。PCB设计相当的简单~~~

    8webench_schematic_exchange_design_1412400_42_Altium.zip
  • 24VDC/DC开关电源设计

    设计用时一小时,为数字化特种电源控制器提供24V供电。该电源设计指标为:输入电压:5V,输出电压24V,输出电流2A,环境温度30℃。

    考虑到作为控制器硬件系统的一部分,应尽量降低BOM面积和成本,所以在设计的时候优化设计旋钮选择2档位,实现在最低BOM成本的条件下,尽可能减小面积。为了保证控制器供电安全,选择了带有软启动的设计方案。在软件罗列出的方案中选择了效率较高的一种,该方案使用LM5122芯片。

    总的来说,软件的可用性,UI等设计的都不错,方案的合理性也较高,为设计多了一种选择。

    1367846088-41576.zip
  • 高性价比BOOST电源设计

    这个BOOST的电路设计为15Vdc输入,24V3A输出,考虑到效率,体积,成本等的综合考虑,MOS用60V左右的就可以,然后整流管用45V左右。然后可以考虑用电阻检流来减少成本。最后利用TI的WEBENCH软件让我找到了LM3481,从该软件出来的原理图和我前提考虑中的基本一致,而且具体的MOS型号及整流管型号都标注的很清楚,连上边的电阻电容值都很清楚,软件非常不错。

    1367846353-15352.zip
  • 15VDC/DC开关电源设计

    设计用时一小时,为数字化特种电源控制器提供15V供电。该电源设计指标为:输入电压:24V,输出电压15V,输出电流3A,环境温度30℃。

    考虑到作为控制器硬件系统的一部分,应尽量降低BOM面积和成本,所以在设计的时候优化设计旋钮选择2档位,实现在最低BOM成本的条件下,尽可能减小面积。为了保证控制器供电安全,选择了带有软启动的设计方案。在软件罗列出的方案中选择了效率较高的一种,该方案使用LM22676芯片。

    总的来说,软件的可用性,UI等设计的都不错,方案的合理性也较高,为设计多了一种选择。

    1368429028-50620.zip
  • 宽范围18-36V输入输出3.3V 10A的低压大电流BUCK电源

    采用TI公司高端芯片LM25117设计了一款车用24V宽范围18-36V输入输出3.3V 10A的低压大电流BUCK电路,得益于TI的WEB设计软件优化缩短了器件的选型和设计外围元件选择时间,整个原理设计用时不到1小时,该电源因功率比较大采用的外置MOS方案,续流管采用MOSFEET,由集成IC控制高端开关MOS和低端续留MOS按预期逻辑导通。软件推荐效率可达到86%.

    9webench_schematic_exchange_design_1412400_43_Altium.zip
  • 亮度达到1500lmAC输入200-240V直接驱动CREE led阵列

    利用TI强大设计工具Webench,选用TI的LM3464,设计成了输入200到240V,输入驱动19.017V电流0.938A 驱动6个cree led XPGWHT-L1-0000-00G51串联哦,主要是它的效率能够达到95% BOM成本为4.31美元只要是想做的是客户直接接AC点,就能驱动我们的LED模块,性价比比较高~~ 电路结构也比较简单,外围电路也比较简单, 所以成本肯定是没有多高的,主要是LED的成本占大多数。

    10webench_project_1412400_12_117781668.pdf
  • 铅酸蓄电池(12V)升压到24V进行系统供电的电路设计

    基于TI的Webench设计工具铅酸蓄电池(12V)升压到24V进行系统供电的电路设计。TI的这个设计工具,使用体验,感觉真的很不错,包括芯片选型,仿真,BOM单等都有详细的说明。 在这个项目的设计过程中,这次使用的方案是LM5022。在设计过程中主要有一个问题,就是芯片与MOS管的发热问题,在项目进行期间,多次调整,包括回路的调整,MOS管、电感的重新选型。在多次调整之后,终于完成了该项目,不过后续还需要再进行优化。 在该次项目中,要感谢TI公司的帮助,使我得以完成项目。

    11webench_schematic_exchange_design_1412400_45_Altium.zip
  • 5V-24V输入12V2A输出的开关电源 此设计为5V-24V输入,12V2A输出的开关电源。输入电压的范围比较宽,而且输出电压在整个输入电压范围内处在中间值的位置,因而BUCK或boost电路都不合适,只能选择buck-boost拓扑或sepic拓扑。通过TI的WEBENCH设计软件找到了LM3481设计的sepic拓扑。此IC在低压5V输入的时候也能保持很好的效率,从而体积,成本都保持了很好的折中,该软件提供的详细的原理图及BOM表,极大的减少了开发周期!

    12webench_schematic_exchange_design_1412400_46_Altium.zip
  • 电信应用的24V 5A非隔离电源

    电信应用一般都是一个48V输出的大功率AC/DC电源作为输入电压,然后通过48V来转为下级各个系统所用的电压称之为分布式供电,此设计为36-72VDC输入范围,标称48V输入的24V120W非隔离电路设计,考虑到可靠性和高效率,所以采用了同步整流技术,通过WEBENCH设计软件找到了LM5008,并提供了详细的原理图及BOM表!应用软件自带仿真大致能了解各电路分支的电压电流应力和工作波形。

    13webench_schematic_exchange_design_1412400_47_Altium.zip
  • 采用TI公司电源管理芯片LM5575设计微功率电源

    采用TI公司电源管理芯片LM5575设计了一款18-60V超款电压输入,能兼容常用的24V输入及48V输入的系统。为24或48V输入的产品做辅助电源或者是CPU传感器等的优良选择。比目前采用LM2954HV之类的外置续流二极管的方案效率提升不少,软件内的电路仿真和热仿真确实给工作优化设计提供很大帮助。

     

    14webench_schematic_exchange_design_1412400_48_Altium.zip
  • 20V-26V升压到27V充电电路

    经常用到充电电路,需要从20V-26V升压到27V。设计的要求是成本适中,面积要小,效率高,最终选择TPS55340RTER这款芯片。这款芯片外围电路简单,成本低,而且可以做成模块,可以极大地节省设计时间和成本。最重要的是,效率高达97%, BOM成本为4.59美元,可以很好地保证整机性能的稳定性。而且输出电流达到2A,极大地满足了实现工作中因为外接电池容量不同,所需要的充电电流不同的问题。总体来说,TPS55340RTER是一款不错的芯片,从软件的仿真来看,已经完全能满足我的需要了。

    15webench_schematic_exchange_design_1412400_49_Altium.zip
  •    48V转12V的DC/DC转换器设计

      采用LM5010芯片设计的48V转12VDC/DC转换器方案,在TI的WBENCH工具平台中,只用了1分多钟的时间,真是非常快捷。LM5010是德州仪器的一款高电压 1A 降压开关稳压器,它最大电流限制在1.25A,采用BUCK拓扑,开关频率最高能到1MHZ。作为一款应用比较广泛的产品,TI提供了此型号芯片的评估板,价值49美元。采用此方案设计的转换器BOM成本在2.44美元,效率90%,具有非常高的性价比。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_41_Altium.zip
  • 一款高精度手持数字万用表用9V供电电源设计

    对于市场上购买的高精度手持万用表,通常采用6节1.5VAAA电池供电,这样的高端仪器消耗电量很快,6节电池一般只能维持一个月左右,购买充电电池初始购置费用也比较高,这样采用通用电路为万用表供电成为一种选择。可采用12V-24V的小型变压器输入,实现9V600mA的稳压电源输出。用TI WEBBENCH工具进行设计,耗时约2分半钟,采用的是LM25011芯片,这是一个采用BUCK拓扑的可调节电流限制的 42V,2A 恒准时开关稳压器,并且德州仪器有针对此型号的评估板可以进行评估实验。此方案BOM成本1.4美元,整体效率89%,元件占用面积也不大,可以为此额外设计一个外壳,做成万用表的附件随表携带。

     

    webench_schematic_exchange_design_1284796_39_Altium.zip
  • 一款高速ADC用15V升压电源设计

          对于高速ADC芯片来讲,采用独立电源供电是最佳选择。作为控制器外围的ADC电路一般采用控制器供电电源作为电源输入,而此类电源大部分采用USBBUS电源或锂电池供电,输入电压在3.3V-6V,要想得到15V电压,必须采用升压电路实现。采用TI WEBBENCH工具设计,只要了2分钟就完成了设计,速度很快。系统推荐的是LM3478芯片,它是一款高效率、低侧 N 沟道bust拓扑架构的开关稳压器控制器。整个方案BOM成本在2.64美元,整体效率能达到87%,作为开关型稳压器来讲,效率比较理想。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_37_Altium.zip
  • 用于MSP430FR5739微型控制板的电源设计方案

        作为德州仪器的带FRAM存储器的低端MCU,其低功耗,FRAM的优点,适合作为小型控制装置的核心使用。采用采用TI WEBBENCH工具设计的这款电源方案,采用了TLV70730P芯片,BOM成本仅为0.24美元,可谓非常低廉。TLV70730P是一款专用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低噪声、低压降稳压器,它具有0.5% 的典型准确度,加上两个简单的阻容元件,整个面积仅有27mm2,适合做成微型PCB模块,作为LDO来讲,效率不高,仅有53.3%,基本符合要求。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_33_Altium.zip
  • UCC28700所设计的反激式单路5V5A25W电源

    此作品使用TI的UCC28700所设计的反激式单路输出电源,输出为25W,能适应在高温比较恶劣的环境下工作,可靠性很高,而且反激电路也比较简单,在设计生产上也有比较大的优势,TI强大设计工具Webench不错能给我的设计带来一些参考.

    16webench_design_1412400_50_135495869.pdf
  • 3.7转5V升压电路 TPS55340RTER芯片的升压电路 2.9V-4.2V to 5.0V . 2.0A输出的电路,这个电路适用于移动电源、工业电源系统,ADSL调制解调器电源等升压部分,此电路外围元件少,总共由15个元器件组成,成本低,控制精度比较高,工作频率是646KHz,稳态效率能高达86%,整机的功率耗散为1.56W。IC的反馈精度是9mV。通过webench工具能够进行深度的优化方案,如覆盖面积、Bom成本、效率等,还能进行仿真来观察各个点的工作数值,减少了打样的次数挺方便的。

    17webench_schematic_exchange_design_1412400_51_Altium.zip
  • 24V电池的输入输出为15V辅助电源

    采用24V电池的输入,输出为15V,采用LM25011实现一个低成本,高效率,降压偏置稳压器能够提供高达2A的负载电流。这个高电压调节器包含一个N通道降压开关,启动稳压器,电流限制检测,内部纹波控制。恒定导通时间的调节原理,无需环路补偿,快速负载瞬态响应,并简化电路实现。工作频率保持恒定的线路和负载。可调谷电流限制检测结果从恒压恒流模式时电流达到极限,不使用电流限制折返平稳过渡。 PGD输出指示输出电压已增至在5%以内的预期调控值。其他功能还包括:低输出纹波,VIN欠压锁定,可调软启动时间,热关断,栅极驱动器的预充电,栅极驱动欠压锁定,最大占空比限制。

    18webench_schematic_exchange_design_1412400_52_Altium.zip
  • 大容量锂电池移动电源5V2A

    采用单节大容量锂电池供电,输入3V-4.2V输出5V2A,可供目前常用的平板电脑和智能手机应急充电用,做为移动电源不错的方案。本方案采用TI的Webench工具设计,直接生成工程师可用的SCH文件,无需工程师反复迭代去计算,大量节省了开发时间,同时,Webench工具给出的数据报告非常详细,可以很直观的查看个元件应力和损耗,元件取值折中点掌控也很好。通过对比之前使用过LM3478通过手工反复迭代计算出来的数据与采用TI的Webench工具直接设计出来的数据相比,数据差异不大,且感觉Webench工具的设计得出的数据不仅更直观,而且对电路各方面的取舍点把控得更好。

    19webench_schematic_exchange_design_1412400_53_Altium.zip
  • 6V到42VDC宽电压输入的5V/1A输出方案

    LM25011芯片控制的5V/1A输出方案,此电路用的的是Buck拓扑结构,效率最高达86%,具有6V到42VDC的输入范围,芯片可编程的开关频率最高可达1MHz,内部集成Buck开关,具有可调节的输出电压,恒定开关频率模式,具有软开关功能,芯片的引脚数是十,封装是WSON-10,外部元器件少,材料总成本低,webench工具还提供不同的替换材料选取和参考,可以应用在一些非隔离的场合。

    20webench_schematic_exchange_design_1412400_54_Altium.zip
  • 50V1A升压电路

    10-14V,升压到50V1A的boost电路,效率可达89%,采用LM5022设计,它一个多功能的低边N-FET高性能开关稳压器控制器。它适合用于要求低侧FET,如升压,反激式,SEPIC拓扑。开关频率200kHz和204KHz之间的任何值可以调整,以通过使用一个外部电阻或同步至外部时钟。电流模式控制提供卓越的带宽和瞬态响应,除了逐周期电流限制。一个单一的外部电阻,输出电流可以编程。

    21webench_schematic_exchange_design_1412400_55_Altium.zip
  • 输入14-22VDC输出12V/1ADC 降压型DC-DC开关调整器

    这个电路使用的芯片是LM25011。输入14-22VDC,输出12V/1ADC 降压型DC-DC开关调整器,外部元器件比较少,成本比较低。在14VDC输入的时候最大的效率能达98%,适用于一些效率、能耗要求较高的场合。开关频率为775KHz,芯片最大可编程的频率达1MHz,这款电路的开关管使用的是IC内部集成的N沟道的Mos管,外部无需接环路补偿电路,具有可编程的软启动功能,2.5V,正负2%的反馈基准,具有超快速的瞬态响应。使用TI的webench工具还能根据电路提供在线的仿真功能,能够很好的缩短了开发的周期。

    22webench_schematic_exchange_design_1412400_56_Altium.zip
  • 双节锂电池串联输入12V输出电源

    双节锂电池串联输入,做个12V输出小电源,用WEBENCH,只要把数据输入,就能得到整个设计,选了个元件最少的LM2700,很快就输出了整个设计,才9个元件就可以了,对比较麻烦的磁性元件,也给出了详细的参数和相关曲线,对各个元件的损耗都给出了详细的分析曲线,还能根据效率和成本进行优化,这么个小东西,效率居然能到90%以上。输出的图纸还能和ORCAD兼容,真是很方便。不过不知道BOM表的价格是不是批量的,实际中能做到吗?另外如果能设计AC-DC电源就更好了。

    23webench_schematic_exchange_design_1412400_57_Altium.zip
  • VinMin = 10.0V
    VinMax = 30.0V
    Vout = 5.0V
    Iout = 1.0A
    Device = LM25011MY/NOPB
    Topology = Buck
    BOM成本 = $1.51
    Total Pd = 1.21W
    大小 = 290.0mm2

    可以看到整个设计的过程非常快,这个BUCK的电路设计为宽范围10-30Vdc输入,5V1A输出,考虑到效率,体积,成本等的综合考虑。WEBENCH软件让我找到了LM25011,从该软件出来的原理图和我前提考虑中的基本一致,而且具体器件的型号及整流管型号都标注的很清楚,真是一款不错的软件!

    webench_design_3334464_3_890002937.pdf