Other Parts Discussed in Thread: TPS61086
大家好 上图是我设计的TPS61086电路,麻烦各位帮我检查下有没有设计问题。
输入3.3V,升压到6.5V。
模式选择电阻原本焊接的是R226,但是实测6.5V的电流仅有120mA左右,后续电路对噪声相对敏感,所以去掉了R226,焊接了R277,以使芯片工作在强制PWM模式。
电路中各参数的计算我做了一个带公式的excel,见附件。TPS61086 Design.xlsx
也请大家帮我检查一下有没有问题。
目前Rcomp和Ccomp没有按照计算的数值焊接,实际焊接的就是原理图阻值和容值,22K和2.2nF.
请问补偿电阻和补偿电容会有什么影响呢?
数据手册中要求RCOMP要小于120K,如果按照手册里公式计算,我需要焊接167K的电阻