This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助:TPS75003,3.3V电压输出错误

Other Parts Discussed in Thread: TPS75003

TPS75003电源模块调试,1.2V,2.5V输出为1.24,2.54,但3.3V电压输出直接到5.04V!

都是按着文档推荐画的PCB,

现在只焊接了电源模块,没有负载

测试正确的1.2V的p-mos,G极电压、S极电压均约为5V

测试错误的3.3V的p-mos,G极电压3.9V、S极电压均为5V。。。

实在不知道为什么了。。。焦头烂额

 

  • Yanfeng Liu 说:

    TPS75003电源模块调试,1.2V,2.5V输出为1.24,2.54,但3.3V电压输出直接到5.04V!

    都是按着文档推荐画的PCB,

    现在只焊接了电源模块,没有负载

    测试正确的1.2V的p-mos,G极电压、S极电压均约为5V

    测试错误的3.3V的p-mos,G极电压3.9V、S极电压均为5V。。。

    实在不知道为什么了。。。焦头烂额

     

    确认一下3.3V那一路的反馈电阻有没有虚焊,阻值是不是正确的

  • Yanfeng Liu 说:

    TPS75003电源模块调试,1.2V,2.5V输出为1.24,2.54,但3.3V电压输出直接到5.04V!

    都是按着文档推荐画的PCB,

    现在只焊接了电源模块,没有负载

    测试正确的1.2V的p-mos,G极电压、S极电压均约为5V

    测试错误的3.3V的p-mos,G极电压3.9V、S极电压均为5V。。。

    实在不知道为什么了。。。焦头烂额

     

    或者3.3V那一路的PMOS损坏,输入电压直接灌到输出,在确认反馈电阻都没有问题的情况下,换一个PMOS试试

  • 现在3.3的输出是5V,所以经过分压后FB2的输入时1.8V。。。如果输出时3.3V的话,本来应该约等于1.2V吧。。

  • 嗯,只能等上班了去换个mos试一下。。不过是刚刚焊的板,一般损坏的几率不大吧

  • Yanfeng Liu 说:

    现在3.3的输出是5V,所以经过分压后FB2的输入时1.8V。。。如果输出时3.3V的话,本来应该约等于1.2V吧。。

    你说得没错,如果环路正常工作,FB的电压应该是1.2V。

  • Yanfeng Liu 说:

    嗯,只能等上班了去换个mos试一下。。不过是刚刚焊的板,一般损坏的几率不大吧

    你可以用万用表量一下PMOS的体二极管还在不在的方法判断是否是MOS损坏。

    量一下栅极到源,到漏是否短路,还有一个方法确定PMOS是否损坏就是交换1.2V和3.3V两路的PMOS,看能否正常输出电压,先排除是MOS的问题,再进入下一步的Debug。

  • 嗯,谢谢指导~~~

    还有3.3V的pmos的G极(芯片的sw2)是3.9V,S是5V,所以Vgs一直小于0.。。。其实,看了半天芯片一直没明白sw2到底应该是个什么

  • Yanfeng Liu 说:

    嗯,谢谢指导~~~

    还有3.3V的pmos的G极(芯片的sw2)是3.9V,S是5V,所以Vgs一直小于0.。。。其实,看了半天芯片一直没明白sw2到底应该是个什么

    你用万用表测的SW1和SW2吧?

    SW1和SW2的波形应该是开关波形,用万用表测到的是其平均值。

    我严重怀疑你把SW1和SW2记录错了,因为1.2V的输出那一路的栅极,应该是占空比为~80%的方波(因为是驱动PMOS管,(5-1.2)/5=77%), 所以你测到的电压约为3.9V=77%*5V.

    而你测到的另一个栅极,直接是5V。因为输出电压高于设置的电压,PMOS管不开从控制上也说得通。所以PMOS管损坏的可能性很大。