TI的专家,
你们好
我司LED电源用的方案是Ti UCC29950,开机无任何反应,主要帮看一下原理图是否有问题,具体问题如下:
1、IC第12(FB)脚一直持续VCC的一个高电平,按datasheet要求FB电压应该是高了,是否是这个原因导致IC关闭;
2、IC第7(MD_SEL/PS_ON)脚如我的原理图直接接VCC是否可以?
3、过温保护和过压保护也是接FB脚实现吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
参考设计大部分都是没有板子的,除非是EVM板。
还是要看芯片的启动情况,将相关电压波形传上来看一下)
另外确认一下启动后的保护功能?
Hi
按照完整的板子来做做看, 测试时带轻载。
感觉像是保护掉了,或者电路不完整导致的,启动瞬间就关闭了。
Hi
带小负载先看一下能否让其工作起来? 可能CS脚noise比较大,能测试到波形吗?


以上是输入100VAC,PFC输出420V/0.1A时PFCCS波形、PFCGD与PFCMOS DS展开与包络波,从波形上看,PFCMOS开关波形不太理想,正在找一颗CCM模式的升压二极管。现有如下两个问题:1、带载0.5A时420V电压掉,像是过载保护,减小CCM电阻没有很大改进;2、LLC部分半桥中点不需要与IC连接吗?目前半桥不接隔离变压器时GD1 GD2有70KHz方波,接上隔离变压器或者直接驱动半桥MOS没有反应,帮看看电路是不是FB脚连接有问题?还是什么原因造成?
Hi
CS noise是很大,1nf电容是否尽量靠近CS脚,将这个电容适当加大点呢?