电池已经选对CHEM_ID,并做过 discharge-relax-charge-relax-discharge的学习。
2节电芯电池,Term voltage设置为6V Term Cell voltage设置为3V
正常使用过程,在6.8V时,使用11A电流,RSOC由34%变为0%。
请问有哪些情况会使RSOC出现为0%,我们现在这个属于量产电池,有用户出现跳RSOC突变0%这种情况,需要确认什么情况下RSOC会突变为0%。以及如何预防跳变问题。
Settings - IT Gauging Configuration - [SMOOTH] = 1
另外请问论坛如何提交GG文件,麻烦加个好友可以吗,每次遇到问题就没有一个被完整解决过。