This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
你是指负载机死机吗? 有用其他电子负载确认吗? 电路上直接用在线仿真确认下就可以的。
拉负载时,看一下输入输出电压变化。(说明一下电池的电压范围,和测试时电压)
你好!应该是芯片重启了,是这样的,我这个负载仪一但输入有通断,负载仪就必须重新启动才可以正常工作,暂时还没有用其它负载测试过,拉负载时看不出输入输出电压有什么明显变化,一下就关了。另外我把电流设置引脚直接短路到地,电路就可以拉到快3A且输入输出电压不会有变化,但一超3A也是拉死(按此判断意思就是超过设定值就会重启或者拉死)。但我看了datasheet(当拉强负载时,意思超过设定电流值时,应该是输出电压会下降,并不会拉死)。电池电压为2.5V-4.2V(测试时用电源,电压在这范围),输出设置为电4.73V,电流2.49A
以下为负载要求

Hi,你好!今天再测试了,输出端加了0.2R的限流电阻,设定限流后如果负载(实物LED,2.5A,4.4V)比设定值大(2.49A)就会反复震荡,电流好像也恒定不了,输入不断反复震荡。但把电流限制去了(0R短路)后就OK了。这边测试结果看是,负载电流比设定值大,就不能恒流(震荡),这有没有好办法恒流,比如通过修改CC端的电容之类的,感谢指教。(附件1是用电源直接连接LED测试的电压与电流数据,就是要驱动这个LED,电流合适为2.5A(对应合适电压为4.25V),希望可以恒流驱动。附件2是LED规格,附件3是对应原理图,测试时加输出端加了0.2R电阻,附件4,5是设定限流时输入电源震荡波型)





Hi
将U2这部分电路不要,但是测试TPS61236看是否有问题?
带载异常一般要么就是功率电感饱和了,要么就是电流保护了(可能是因为layout, 如功率回路过大之类)
HI
只能换个负载来确认了,减小电负载看能否正常来确认功率电感。