Part Number: TPS62913
各位大佬请教一下,我用TPS62913设计了12V转5V的电路双层板,参数和布局按手册上的进行设计,但测得的纹波很大,测得的纹波德的峰峰值有10mv,请问一下是什么原因呢?这边附上原理图和PCB布局图





This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPS62913
各位大佬请教一下,我用TPS62913设计了12V转5V的电路双层板,参数和布局按手册上的进行设计,但测得的纹波很大,测得的纹波德的峰峰值有10mv,请问一下是什么原因呢?这边附上原理图和PCB布局图





HI
先将C7拿掉,再确认一下磁珠规格(从你电路上得规格看,和datasheet差别太大,建议用datasheet上推荐的,或者接近规格的),因为感觉后面的LC没有效果?
其次layout上也建议参考datasheet,不需要后LC后面的GND扩展得这么大,输出电压走线较小容易引入noise,这个也会影响反馈。最后注意反馈GND.
你好,我把输出电压走线改大了,LC后面的GND我看官方给的测试板也是整体铺铜,那个GND更大,所以GND不知道要怎么改,C7没有焊上去,磁珠和电容均按官方给的型号进行购买,焊接测试后还是跟之前的差不多,不过发现测纹波在C7电容的位置测出来较小,但在最右侧的输出端P1测纹波测得很大


这个是在C7测得的纹波

这个是在P1测得的纹波

Hi
反馈走线不可在电感之下,容易引入noise。
你的layout和datasheet差异还是很大的,不过主要问题如果不是磁珠型号上,很可能是反馈走线上。
您是参考哪个datasheet,没感觉差距很大,还有哪些问题呢,磁珠的型号没问题的,这个板子一定要用四层板吗
Hi
Datasheet上就有参控layout, 反馈走线不能在电感下容易引入干扰。
Hi
这芯片没有Powerpad ,其实用2层板也行。
基本就是按datasheet上布局的,datasheet走线就在电感底下,还有其他问题吗,为什么纹波跟datasheet相差那么多
Hi
差别还是很大的,或者你看评估版: https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slvubx2a/slvubx2a.pdf
主要可能就是LC没有效果,一般都是可能的情况是磁珠问题。其次就是反馈,这个还要看你几层板,印象中不会直接往电感下走,很多次遇到类似的干扰问题都是这样。
我重新修改了一下PCB布局,


反馈不在电感下走线,纹波的确小了一点,但还是比datasheet上大很多,不过我这个是在空载下测的

这个峰峰值都有9mv,datasheet在1A电流是小于1mv,空载下测量差距会这么大吗
Hi
带载呢?
即便空载在经过LC后也不应该这么大。
比较LC前后的波形看LC究竟起作用没?
带载发现纹波变大,下面是空载测LC前的

下面是空载测LC后

好像LC滤波不是很明显
Hi
那就只能再找其他磁珠来试,因为看起来LC确实没有起到作用,而正常来说一般DC/DC的纹波可以做到10mV,经过LC后会降低很多。
(之前TI除了一个文档,比较DC/DC后增加LDO和LC的效果比较,明显增加LC后纹波是会小很多的, 所以我一直怀疑磁珠,然后就是反馈走线,如果现在确认走线没有问题,那么磁珠就重点再确认了)