使用BQ25792給電池充電,出現以下問題:
1.Fast charge current設置為1.5A,同一塊電池(每次充電起始電壓都在2.8V~2.9V左右)不同時間充電時CC mode充電電流不一樣,電池電壓在3.0V以上充電電流有時是100mA有時是300mA有時是1.5A
2.Fast charge current設置為1.5A,幾塊不同的電池從2.8V左右開始充電進入CC mode後充電電流也不都是1.5A
3.BQ25792寄存器設置如下:
| REG00 0x04 |
| REG01 0x1A4 |
| REG03 0x96 |
| REG05 0x2F |
| REG06 0x12C |
| REG08 0xC3 |
| REG09 0x05 |
| REG0A 0x23 |
| REG0B 0xDC |
| REG0D 0xBB |
| REG0E 0x39 |
| REG0F 0x22 |
| REG10 0x80 |
| REG13 0x01 |
| REG14 0x1E |
| REG17 0x7A |
| REG18 0x14 |
4.電路圖如下:

以上,請協助確認下原因,感謝~~