SS引脚只有三角波峰值2.5V ss电容220nF 把变压器拆了 所以没有过流,因为把过流短路到地上了. 过压保护也是短路到地上了 输入25V 欠压保护电阻上面68K 下面5.1K 欠压保护应该不是 也是有1.9V以上
Vref5V FB5V
VDD PVDD短路 然后外接2uf电容器 使用官方推荐的mos电路供电 副边绕组没接 现在是10.5V
为什么一点 PWM都没有
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
这个芯片TI提供了较多参考电路,也有较为详细的设计计算说明,建议你参照。
电路建议你按照完整的来测,开环的话,必须有稳定的反馈(可以外加)。
Hi
芯片要秩序正常运转实际就是要PWM持续正常运转,不正常的结果就是VDD不稳定。
对于异常启动,首先确认电路完整性(启动瞬间输出电压能冲上去),然后测试芯片的各个保护看问题出在哪?