This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ28Z610: BQ28Z610咨询

Part Number: BQ28Z610
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

你好!

      当我设置I2C频率到100KHz时,ACK信号不能够下拉,导致I2C通讯不正常。当我设置I2C频率到30KHz时,通讯就正常了。不知道出现了什么问题,请帮忙解答一下,谢谢!

  • 您好,芯片在 100kHz 或 30kHz 工作应该没有问题。 这款芯片设计是在 100kHz 下工作。 退出睡眠模式时,芯片需要时间来启动并调出 LFO,因此第一次通信可能会失败。 如果你再读一遍,是否还会遇到同样的问题?

    您是使用 EV2400 还是其他 MCU 进行通信? 建议您使用 TI 工具集尝试相同的测试来验证它不是硬件问题?