This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM2678: 加负载输出电压被拉低

Part Number: LM2678


近期的lm2678焊了三块板子,测试发现,加负载芯片输出(1脚switch_output)被拉低,换上上一批次买的一切正常,请问为什么会出现这种情况呢?

  • Hi

        和之前一样的板子(电路和layout相同), 上一批次的芯片板子没有问题,但是这一批次的芯片输出被拉低是吗?

        加载多大?  有没有测试输出电压波形?

  • 是的,这一批次的空载没问题,加载就会被拉低,用的电子负载测试仪,视频

  • Hi

        也就是这批芯片都3A多保护了?

  • 是的,目前焊接的几块板都是

  • HI

        确认marking是这个芯片,对于测试异常的板子,换之前的芯片同样的板子,同样的测试设备就没有问题?

        即确认差异只是来自不同批次的产品差异?

        这种过载保护门槛值异常很罕见,如果是这样的话,可以直接找你购买的渠道换一下货。

        或者你在TI网站上申请样片再测测,是否就这个批次的芯片问题。

  • 目前是相同板子,相同测试设备换成以前的可以,我再多换几个批次测试看看,谢谢!

  • Hi 

        好的,最好也申请一下样片。