This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ27542-G1: 用户使用时偶然性出现这种SCL拉低锁住问题

Part Number: BQ27542-G1


我们现在遇到一个很奇怪的现象,我们的带电量计bq27542-G1电池出货给客户,客户装到机器使用一段时间后,

发现电池的SCL引脚自动拉低锁住,导致主机不能和电池通讯,无法开机。系统端通讯上拉电压是3.3V,实际测量是 2.98V。


此种问题通过把电池拔开或者将SDA引脚拉低,电池的SCL恢复正常状态。

TI的工程师们,这种问题是什么引起的,如何解决,期待你的回答,谢谢。


  • 您好,请参考下面的帖子,您的问题是否类似。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967941/bq27542-g1-fuel-gauge-holding-the-scl-line-to-low-and-i2c-bus-locked---working-only-by-doing-a-power-reset-that-is-not-possible-in-our-device?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ27542-G1%2525252520SCL%2525252520PULL%2525252520LOW#

  • 好的,感谢你的回答。我将尝试其方法来解决。