设计条件:
输入电压: 8-42VDC
输出:19V 0.084A ( Po=1W )
效率:80%
拓补:反激 (光耦+431)
用LM5001SD做了两个版本。
第一个版本,室温下输出短路时开关频率维持在100KHz左右,此时输入功率(1.8W)没有明显异常,短路时SW的峰值也可以。
第二个版本,考虑到第一版个别元件封装不合适需要调整,重点挪了SW的吸收用途的RCD的位置,室温下短路时发现输出短路时SW频率升至400KHz ,输入功率到达4W
问题:
1. 第二个版本,为什么短路时频率会升高,输入功率严重加大 ?
2. 第一个版本,在+85C环境中短路时,个别也出现输入功率严重加大的情况 ,是什么原因 ?
3.出现这种问题 是不是 LM5001损坏了?