This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用贵司的LM5140-Q1设计我们的产品,电路如附件,24V输入,12V,5V输出,发现2个问题点,
1. 12V输出,带负载的情况下,mos管发热严重,同时电感有啸叫。
2. 5V输出,空载的情况下,电感发热严重。板子5V输出电感实际使用的是3.3uh
目前板子实际工作模式:OSC=440KHz,因为短期内买不到current sense电阻,所以换成了0欧姆电阻替代。
HI
我比较但是current sense电阻的问题,因为这个芯片是电流模式的芯片,虽然0ohm电阻实际不是0ohm(肯定是有阻值的),但是不能确认sense电阻上压降放大12倍后的效果和正常sense电阻一样。
不过你也可以从其他方面确认:
12V输出,选择的MOS Qg, Rdson尽量小,散热设计良好。 测试驱动正常,输出稳定,不存在震荡。补偿不对,或者layout不好也可能引起震荡,导致电感啸叫。
5V空载发烫, 还是要确认驱动波形,设置为FPWM模式看一下是福哦仍然电感发烫?
Hi
空载下如果波形是对的,没有震荡,更换一下电感看看(因为空载实际上是没有电流的,而且没有震荡,也就是没有异常电流)
不建议用过高频率,因为是外置MOS, 芯片消耗很大。注意选择Qg尽量小的MOS降低驱动消耗,频率不宜过高。注意芯片Powerpad散热设计。
Hi
注意5V的输入电容也是要的,尽量靠近MOS输入端,这个也可能引起异常的。
hi Johnsin,
目前发现12V还是有问题,当12V输出接入负载较多时,发现12V输出不稳定,会有抖动,目前是驱动6个12V每个1A的马达加4个350mA的风扇,风扇转动时,保持马达待机,此时4个风扇转速不一致,量测电源板发现,12V输出不稳定,有时候8V,有时候12V,此时因为电压不稳定,马达也无法启动。
Hi
如果是带电机等感性负载,负载设计要尽量大一些,输出电容也要非常大(建议超过1000uF,甚至更大来稳定输出), 同时加cff加快负载响应速度。