This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54360: 已批量使用3年左右,未出现烧坏问题,今年上半年使用了2035批次,陆续出现在烧坏现象

Part Number: TPS54360


8666.原理图.pdf该物料在成熟产品上使用,已使用3年以上,今年出现一批2035批次的54360集中爆发大量烧坏的故障,将故障件更换其它批次芯片后,设备工作正常,未出现再次烧坏,其它器件未损坏,只有54360损坏,故障集中在2035批次的54360芯片上,采购确认该批次芯片为TI正品,究竟是哪里出了问题?

文件

  • Hi

        能确认是哪个脚烧掉了吗? 输入电压多少?  带多大载?

        确认是ti正品,渠道是从TI网站,还是代理商之类?

  •    都是这个脚,基本都是在老化是烧的,老化测试时输入54V时炸机。 文件是原理图。

    货确认是TI正品,渠道是从公司多年合作渠道来货,做TI品牌的现货商。

  • 搭配IC+ REALTEK  Microsemi的芯片都会烧,所以我想会不会是因为产地及批次问题。货看标签是中国产地。

  • Hi

        而且从烧的情况看,一般是严重的过压才会导致。我现在比较担心的是你们在老化过程中有电压异常(例如接触不良造成的等同硬开关启动)

       电路应该是不会有问题的,因为几年都没有问题,换了芯片也不会测试出问题,应该你是正常电压的启动。而烧坏了,明显是有异常的。

       除了芯片就是异常电压。

  • 还有一种情况是比如现在烧的,是1月生产经过老化等测试合格后,放在仓库等7月份准备要用时,再开机就会烧掉,所以我们怀疑会不会老化造成对芯片损伤,或是我们输入前端电容或电感有错误或品质问题,造成电压不稳定造成(有点不知下手排查前端电容电感问题。

  • Hi

       查一下老化房的电压启动波形,看是否异常?

       对于现在的产品,只能降低风险,可以做启动测试,反复的on/off(比方说各三次),如果仍有烧坏的,记录下是在第几次on/off时损坏。看能否将风险高的产品拦下来。