我使用TPS61023,输入是电池大约2~3.2V,输出设置为3.1V;负载一般最大300mA。
设计是参考WENENCH提供的参考设计。
最近发现,使用新电池,大约Vin会略大于输出,平时使用还OK;在驱动蜂鸣器和LED频闪的时候,总是会芯片烧毁,电感甚至发烫的熔锡;我测试了一下电流顶过10mA来回变,应该不存在过流问题;
用示波器抓到烧毁瞬间,VIN没有变化,但是VOUT会冲到4.6V,然后就烧毁了。求教可能是什么原因?
黄线是VIN,蓝色是VOUT
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用TPS61023,输入是电池大约2~3.2V,输出设置为3.1V;负载一般最大300mA。
设计是参考WENENCH提供的参考设计。
最近发现,使用新电池,大约Vin会略大于输出,平时使用还OK;在驱动蜂鸣器和LED频闪的时候,总是会芯片烧毁,电感甚至发烫的熔锡;我测试了一下电流顶过10mA来回变,应该不存在过流问题;
用示波器抓到烧毁瞬间,VIN没有变化,但是VOUT会冲到4.6V,然后就烧毁了。求教可能是什么原因?
黄线是VIN,蓝色是VOUT
Hi
要测试启动蜂鸣器,或者LED时最恶劣的情况的波形。
如果影响很大建议确认layout,因为负载确实很小,而且你的电感用的是3A.
Layout上电源的GND和 蜂鸣器以及LED的GND隔离开,避免相互间的影响。 电源的layout参考其datasheet。
输入电容靠近电感输入端以及芯片Vin.
感谢回复,在冲高以前波形一切正常,可以看到VIN-VOUT两个波形一直是平稳的,但其实这时候LED和蜂鸣器仍然在不停频闪工作,大约1s一次,它也不是一直累计热量,感觉就是波形一直正常正常,突然一瞬间就烧毁了。输入的电容电感也尽量靠近了VIN了,右下侧是VIN,左上是VOUT,输出10uF也尽量靠近VOUT。