Part Number: TPS2482
尊敬的Ti支持团队,您好
我正在进行一个电源输入保护方案的设计,设计需要实现一个9~18V 1500W直流电源输入的过压、欠压、过流、反接等输入保护,并且可以通过I2C或其他方式报告故障类型。
我有两个问题想要得到Ti技术支持团队的帮助:
1、我是否可以使用TPS2482实现其中过压、欠压、过流保护与报警部分的设计,是否有可以实现需求的参考设计?
2、是否有其他方案可以实现我正在进行的整个设计?能否提供器件选型?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPS2482
尊敬的Ti支持团队,您好
我正在进行一个电源输入保护方案的设计,设计需要实现一个9~18V 1500W直流电源输入的过压、欠压、过流、反接等输入保护,并且可以通过I2C或其他方式报告故障类型。
我有两个问题想要得到Ti技术支持团队的帮助:
1、我是否可以使用TPS2482实现其中过压、欠压、过流保护与报警部分的设计,是否有可以实现需求的参考设计?
2、是否有其他方案可以实现我正在进行的整个设计?能否提供器件选型?
谢谢!
Hi
选择TPS2482这类芯片是可以做的,但是实际上你有接口控制,也就是要用到处理器芯片,直接用这类芯片来做也是可以的,例如用ADC做电压侦测,加运放做电流侦测,反向应该也是可以做的。
但是用热插拔芯片,或者电源监控芯片,功能上可能不全。
你好,关于您说的用ADC做电压侦测,加运放做电流侦测的方式只有电源监控功能,关断电源路径依然需要TPS2482这类热插拔芯片实现吧
你好,我已经准备使用tps2482实现我的设计了,但是我对mos管选型这里的参数感到疑惑,手册中参考设计此处给出的参数与所选MOS管图表中不一致,请问此处的0.3是如何得出的,不应该是0.8吗?


Hi
对的,如果是要做关断,是可以用这类热插拔,但是用处理器芯片通过I/O口输出也可以做控制开关的。
0.8是最大,而0.3是使用于你红线标注的条件。
你好,
关于您的回复我有以下几个不明白的地方:
1、datasheet中说的最终计算的时间限制是6.6ms,但是0.3对应的脉冲宽度是0.9ms,为什么手册中说mos选型是可行的
2、关于“使用处理器芯片通过I/O做控制开关”我不太明白,请问有参考设计或者能否详细说明一下

Hi
datasheet的描述不是非常清楚,我觉得它这个选择应该是按照参数尽量接近的选。
I/O口配置可以输出PWM或者ON/OFF开关信号是可以控制MOS导通的。