This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS61160: TPS61160损坏

Part Number: TPS61160
Other Parts Discussed in Thread: DRV8846

使用TPS61160控制6串的LED的液晶屏,电路是按照参考电路设计的,有若干台机器,其中一台坏掉了,测量发现正常的机器电压输出为17V左右,而坏掉的输出为24V左右。波形如下:

发现   点击插入->图像/视频/文件 后无法插入图片 。

算了 ,就当我没问,自己找了。

  • Hi

        看一下有没有LDE损坏(或者更换液晶屏确认是否是电源板坏掉?)  因为LED driver输出就是LED Vf总和加上基准电压,正常不会偏高,除了Open保护,但是电压会掉下去。或者就是负载(LED)坏掉。

        插图在上面“更多”点击“编辑”里面操作。

  • 应该是焊接的事情,目测两侧的焊盘焊接都没有问题,就只能是芯片肚皮下面的散热焊盘没有焊好 。之前使用DRV8846的电机驱动,焊盘没焊好,电机会异常抖动;现在这款是液晶点不亮。一直不明白,现在QFN封装的器件肚皮下面的焊盘有什么用处,实际生产中使用回流焊有什么讲究呢 

  • Hi

        Powerpad没有焊接好是很容易损坏芯片的。

        其实我觉得主要就是Powerpad上锡膏的问题,因为正常过回流焊,问题是足以融化并充分焊接的。

  • 其实我觉得主要就是Powerpad上锡膏的问题 . 这句话可以再说详细些不 

  • Hi

        这个主要是制程方面的面,我们一般都是处理电性(或者说电路应用)上的问题。

        制程这一块我们基本上没有任何信息,我也是之前在工程端的经验。

        你们那边有SMD的工程师协助吗?