This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC1806: UCC1806输出PWM波形占空比不稳定,但是输出能保持正常

Part Number: UCC1806

 如图可以看到  主控输出占空比不规则  使用电流采样的是利用电流互感器采集原边峰值电流再送进UCC1806。 DATASHEET所给的典型连接中,将CT脚、VREF与CS+相连接,是不是为了解决占空比异常的情况,电路能正产工作,但是能听到电流互感器有异响,应该是采样到的电流不稳定。如果是需要数据手册所给的这种连接来补偿采样电流的频率与CT频率相同,那么具体应该怎么连接,而且UCC1806的AOUT和BOUT平分了CT的频率,CT频率是180K,OUTA/B分别是90K,那因此MOS管开关也是90K,按理说感应电流的频率也是90K。但是直接引入CT脚的180K,是否还是不合理?大佬们解解惑

  • Hi

        你提到的电路是谐波补偿,在占空比设计时有超过50%, 需要增加这个电路。没有这个电路确实可能造成占空比微弱大小波,造成输出波动。

        但是从你的描述和波形来看,应该时变压器问题,造成电流异常,而波形异常是电流过载保护导致的。

  •  您好,这个是我反激变压器的计算参数。 这是反激所使用的磁芯数据。 这是反激变压器的设计图纸。我使用电流采样  用的是电流互感器来实现。 这是电流互感器设计图纸。 这是电流互感器磁芯参数。

    麻烦您帮我看一下  我设计的是否有问题。我怀疑的点是在设计初的时候,我是设定最大占空比是0.45,是不是这个步骤是错的

  • Hi

        实际最大duty是多少?

        测试过载保护,是否过载?

        变压器是工厂定制,还是自己绕的?是否有测试过电流(或者说能带多大功率)

  • 现在实测下来带载占空比在48%了。

    我目前带载是半载,应该不存在过载的问题。

    变压器是我给的设计需求,他们给制作,应该没有测试过过电流。

  • Hi

        要通过侧量来确认的,直接测试Cs脚。