Part Number: LM5143-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090-Q1, LM5143
你好:
想用两片LM5143-Q1四相间隔设计一个输出电压在0.75V电流在50A的电源,根据datasheet的推荐电感只有到25A的,现在需要单路到50A的电感,请问是否有50A的电感推荐?datasheet上的推荐MOSFET是英飞凌的50A的器件,请问是否可以直接用在我的设计里面?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LM5143-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090-Q1, LM5143
你好:
想用两片LM5143-Q1四相间隔设计一个输出电压在0.75V电流在50A的电源,根据datasheet的推荐电感只有到25A的,现在需要单路到50A的电感,请问是否有50A的电感推荐?datasheet上的推荐MOSFET是英飞凌的50A的器件,请问是否可以直接用在我的设计里面?谢谢!
Hi
这个芯片可以用2个芯片做四相控制,但是不建议你选用这个方案,首先datasheet提到 The LM5143-Q1 in single-output multiphase operation does not support phase shedding when the output voltage is set between 0.6 V to 1.5 V. 其次就200A即便可以做,比较有压力。MOS的选择,你可以看看TI的MOS: https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/mosfets/n-channel-transistors/products.html, 电感选择同样可以到电感厂商网站上选择。
100A以上的方案,见如下:
HI
100A的方案比较好找,200A的汽车应用比较难找.
Hi
我只找到TPS40090-Q1, 但是我觉得4相来做压力很大,每相50A, 和你选择差不多,一般来所单路没有看到有这么大电流的方案。
所以我是希望能做6相甚至8相,但是没有找到很是的芯片。
Hi, 但是好像没有6相或者8相的汽车级的芯片可以找到?我查了贵司的大电流驱动器,似乎没有车规的能到6相或者8相的?
Hi
自动切相,主要是轻载时, 也多相同时工作(轻载时不能只工作1相或者2相)。
所以前面我应该是说错了 ,可以做四相,但是电流做到200A压力太大。
如果可以做四相的设计,也就是用两片LM5143并联起来当四相用,请问两个不同芯片之间的两相怎么做电流平衡呢?需要有什么特殊的设置吗?
请问如果我用LM5143做12转5V的设计,后面再加一个DCDC电源做0.75V/200A的输出,贵司有车规的解决方案吗?
HI
做2级转换,其实和几级没有关系,主要是TI车规级的大电流输出方案太少了,特别要到200A(即便是非车规的其实也不多)
Hi
那就不清楚了,我前期了解的少数竞争对手,好像也没有很大电流的电源方案。
或者你可以看看能否有数字芯片来做,多一个I/O口做多相控制。但我们有推荐,因为我主要负责模拟电源芯片。
Hi
我只是个提议,不清楚有没有用于车规方面的处理器,同时很可能并没有并联多相控制的方案。
除了数字电源并联方案,实际上还可以考虑均流方案,只是200A,建议至少5~6路并联,均流难度大。
直接采用电流模式的降压芯片并联相对简单,但是没有找到合适的芯片。
HI
确实难找,或者你到美国E2E网站上咨询下: https://e2e.ti.com/