This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMG1210: lmg1210使用出问题了

Part Number: LMG1210


我买了8个LMG1210芯片,配合EPC8010使用,只有2个能正常输出波形,其他的基本都输出不稳定的波形,就像我一开始描述的的那样(波形时有时无)。正常半桥斩波输出的波形如下 我买的8个芯片都是RVRR系列的,另外我想问下RVRR和RVRT这两个系列有什么不一样

还有就是我换了新的MOS芯片(AO6602),使用n沟道的,斩波输出的波形还是一样,一闪一闪的。我测了此时HO的输出波形,也是一闪一闪的(波形时有时无)。布线我也按照案例一样布线 ,可结果还是一样。我严重怀疑这款芯片(LMG1210)的质量是不是有问题

  • 我也正在测试这个IC 高端根本就没有波形输出,低端倒是一直都有,有一个板子出现高端断断续续输出,一个高端正常,其余都不正常,愁死了

  • 请教一下,你的这个驱动板用的是双层还是四层的?

  • 我也是,我都快要崩溃了,毕业就靠它了,没想到这个芯片那么坑

  • Hi

        RVRR,RVRT只是芯片包装数量上的差异,前者3000片包装,后者250片包装。

        如果PWM输入正常,主要VIN和EN正常(电路参照datasheet,MOS连接正常,一般输出PWM都是没有问题的,确实有可能是芯片问题,请问你芯片哪里买的?(千万不要到电子市场或者淘宝上买,很容易就出现芯片质量问题)

        或者你将正常输出的2个驱动中一片芯片和异常芯片对调个位置,如果发现正常的芯片依旧有输出,而不正常输出的芯片还是没有输出,基本上就可以确认是芯片质量有问题。

  • 我找了很多渠道购买,但都没有货,包括TI官网和立创商城。最后我在淘宝买了4个,网上电子商城(锐单电子)也买了4个。他们明确是百分百原装进口。但我实际能正常工作的只有两个(两个商家中各一个)。正常的芯片和异常的芯片的焊接位置我也对调了,还是一样的问题。我还检查了是不是焊接的问题。正常芯片我焊了又拆(有4-5次)都能正常工作,不正常的芯片我也焊了又拆5次。同样不能正常工作。我问过一些用这款芯片的工程师,他们也无法正常使用这款芯片。是不是这款芯片本身就有问题。合格率太低。我的电路需要两款这种芯片,现在坏了一个正常的,还有一个正常的能用。这个解决不了就无法毕业了呀。你们公司有这款芯片的正品购买渠道吗?我急需合格的lmg1210

  • Hi

       从你描述看很可能就是芯片质量问题。现在确实很多芯片缺货,但是还是建议直接找TI买。