Part Number: LM5001
LM5001参照 Figure 20 的设计电路,想要输出42V的电压,
输入电压给了12V,
R1用了 75K 的电阻,
R2用了 7.5K 的电阻,
R3用了 55K 的电阻,
R4用了 75K 电阻,
R5用了 55K 的电阻,
R6用了 1.5K 的电阻,
其他的参数都没变,为什么我的输出电压没什么变化?
请求大神给予解答,谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LM5001
LM5001参照 Figure 20 的设计电路,想要输出42V的电压,
输入电压给了12V,
R1用了 75K 的电阻,
R2用了 7.5K 的电阻,
R3用了 55K 的电阻,
R4用了 75K 电阻,
R5用了 55K 的电阻,
R6用了 1.5K 的电阻,
其他的参数都没变,为什么我的输出电压没什么变化?
请求大神给予解答,谢谢。

Hi
EN脚开启电压建议大于1.32V, 而按照你的设计才1.09V, 是可能导致芯片无法启动的,建议将R2加大到10kohm, 这样EN电压在12V输入时为1.41V.
其次你需要注意功率电感饱和电流足够,建议先轻载启动看能否输出正常?
Hi
参考datasheet上电路不应该有问题,做一下启动测试,看驱动信号出来过没有,如果没有我觉得应该是芯片问题。
请问你芯片哪里买的?