Part Number: UCC28780
工程师们你们好:
当Vbulk>107V时,VDD、PWMH、PWML波形图如图1所示。前1.6ms有PWMH脉冲,后面只有PWML脉冲。

图1
将该波形放大,从图2可以看到PWMH在出现6个PWML脉冲后开始出现,但PWMH在1.6ms后不再产生5V高电平,只有如图3所示的PWML脉冲群

图2

图3
将图3放大后如图4-6所示,可以得出PWML每两个脉冲循环一次,脉冲群间隔为30us。两脉冲的间隔为6.8us。RUN的占空比为0.5,频率为25kHz。

图4

图5

图6
图3-6中RUN的高电平实际测得是5V,因为示波器通道4故障,所以显示的是0.5V。
输入可调直流源的功率为稳定的3.9W,如图7所示。电路原理图见PDF文件ACF。

图7
谢谢