This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC28780: 输出电压上不去,前1.6ms可以产生PWMH脉冲,后面只产生PWML脉冲。

Part Number: UCC28780

工程师们你们好:

Vbulk>107V时,VDDPWMHPWML波形图如图1所示。前1.6msPWMH脉冲,后面只有PWML脉冲。

1

       将该波形放大,从图2可以看到PWMH在出现6PWML脉冲后开始出现,但PWMH1.6ms后不再产生5V高电平,只有如图3所示的PWML脉冲群

2

3

       将图3放大后如图4-6所示,可以得出PWML每两个脉冲循环一次,脉冲群间隔为30us。两脉冲的间隔为6.8usRUN的占空比为0.5,频率为25kHz

4

5

6

3-6RUN的高电平实际测得是5V,因为示波器通道4故障,所以显示的是0.5V

       输入可调直流源的功率为稳定的3.9W,如图7所示。电路原理图见PDF文件ACF

7

ACF.pdf

谢谢

  • Hi

       欠压保护没有问题,就测试其他保护,例如过载,还是其他保护等等。

       如果这些都测试没有问题,然后确认一下反馈设计有没有问题? 仍然没有,很可能就是变压器问题。

  • 专家您好:

    我的负载是3.3Ω,输出电流恒定1A,输出电压是3.3V,如图1所示,工作在LPM模式。

    1

    后面我把负载改为了1.25Ω,RUN一直为5V高电平,PWMLPWMH互补输出,如图2所示,输出电流恒定2.9A,输出电压3.6V

    2

    将图2放大后得到图3波形,每3个PWML脉冲对应两个PWMH脉冲,缺失了一个。

    按照采样电路的设计,输出电压应该为15V,不知道为何只为3.5V就是上不去。用了TI官方给的simplis文件改成自己的参数后,输出电压是可以达到15V的,图4是我的采样部分原理图。

    谢谢回复

  • Hi

       所以现在看起来是输出反馈设计上的问题?