Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ40Z50
一 、放电模式:

我连接了四个电池在BAT,pack+和pack-之间,无论接不接负载,都显示如图,问题:
(1)我的电量一直是0%;(2)电流却是300+mA;(3)cell4的电压电流一直是0,没有数据
请问是配置的问题吗 ?
二、充电模式

充电时问题:
(1)电量一直是0%;(2)cell4电压电流一直是0;(3)电流测量应该也有问题
请问上述是什么原因,是不是一开始电量是0%就表明通信都不正确呢?