原理图如上。
正常工作的时候,15V输入,2V输出,输出电流大约在200~350mA之间。然后说不上什么时候,DCDC就不工作了。我们想知道原因,以及怎么更改来避免此问题,或者怎么进行筛选。多谢。
不工作的瞬间波形如下,黄色是5V的输入电压,绿色是12V输出电压,蓝色是电流探棒测量的输出电流。没有看到输入电压和输出电流上有啥异常。

异常工作时候,SW的波形如下图绿色波形所示:

另外,正常工作时候和异常工作时候,TPS61089的各个PIN电压测量如下:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

原理图如上。
正常工作的时候,15V输入,2V输出,输出电流大约在200~350mA之间。然后说不上什么时候,DCDC就不工作了。我们想知道原因,以及怎么更改来避免此问题,或者怎么进行筛选。多谢。
不工作的瞬间波形如下,黄色是5V的输入电压,绿色是12V输出电压,蓝色是电流探棒测量的输出电流。没有看到输入电压和输出电流上有啥异常。

异常工作时候,SW的波形如下图绿色波形所示:

另外,正常工作时候和异常工作时候,TPS61089的各个PIN电压测量如下:

Hi
你需要确认负载的变化,PWM和PFM主要是负载变化,而从你的波形看,确实看到负载变化。
用电子负载固定负载看看。
电子负载无法复现问题。我们进行过尝试,因为我们的电子负载是手动调节的,所以只能调定了后burnin(不能随时间自动变化),这样的情况下将负载设置到很大也不会复现问题。所以负载的变化看起来会有影响的。不过我们不知道为什么会有这样的影响,这也是我们很担心的一点,因为卖出去的产品所承受的负载,是不能估计的,所接的设备状态不同,负载情况就会变化。我们只能给出要求的范围。但是现在看起来,出问题的负载并没有超出Spec要求,12V输出电流的变化只在100mA~400mA之间变化,主要集中在250~350mA之间。
Hi
电子负载无法复制出。
而实际实在,只要在最恶劣的情况下都没有超过过载范围就不会有问题,可以将功率电感饱和电流适当放大一点点。