This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LP8861-Q1: LP8861-Q1

Part Number: LP8861-Q1


故障现象:LP8861输出异常关断,导致间歇性黑屏或一直黑屏。

参数:目前FB管脚设计的VOUT_MIN=9.6V;VOUT_MAX=44.8V;输入电压12V;

问题:

1、电路实际输入电压为12V,VOUT_MIN设置值为9.6V,存在输入电压大于VOUT_MIN的情况,是否会导致此故障现象;

2、如果会导致此故障现象,请告知产生此故障的原理;(没有在规格书中找到相关介绍)

  • Hi

        你设计的是boost升压电路,输出电压是LED灯Vf决定(总的LED  Vf加上OUT脚电压),所以设计Voutmin没有意义。

        FB脚设计实际是过压保护,这个电压高于输出电压设定。

        你提到的输出异常关掉具体是? 有可能电源电路已经损坏,SW脚阻抗是否正常(没有击穿),测试输入的MOS是否导通,输出LED灯连接良好(没有open的现象)。

  • 你提到的输出异常关掉具体是?

    答:正常工作过程中,芯片的12V电源正常,MOS导通正常,EN电压正常,PWM电压正常,输出电压从28V变为12V,或者从28V下降到15V左右再恢复到28V;(故障发生时,用示波器监控的各点电压)

    有可能电源电路已经损坏,SW脚阻抗是否正常(没有击穿),测试输入的MOS是否导通,输出LED灯连接良好(没有open的现象)?

    答:;P8861芯片应该没有损坏(重新上电后,芯片输出恢复正常,故障发生的概率很低),输入MOS是导通的,更换LCD屏验证过,故障随板子复现,基本排除LED连接问题;

    FB管脚连接的反馈电阻,我知道是设置输出电压保护阈值的作用;

    我现在的疑问是:电路实际输入电压为12V,VOUT_MIN设置值为9.6V,存在输入电压大于VOUT_MIN的情况,是否会导致此故障现象;(LP8861内部Switch停止)

    能确定和VOUT_MIN的设置值没有关系吗?

    请帮忙确认,谢谢!

  • HI

       最小输出电压,你是通过什么设置的?这个电压不应该设置到9.6V这么低,没有意义,如果要设置至少设置到12V以上确保芯片有升压功能。

  • FB管脚设计的VOUT_MIN=9.6V;VOUT_MAX=44.8V;(计算方法见上图)

    我现在的疑问是:电路实际输入电压为12V,VOUT_MIN设置值为9.6V,存在输入电压大于VOUT_MIN的情况,是否会导致此故障现象;(LP8861内部Switch停止)如果会导致此故障现象,产生的原理是什么?

    感谢支持!

  • HI
        这个设置没有意义,不应该有影响,你可以改大确认下即可。

        输入大于输出boost不工作,但是这里的设置没有意义也无效。

        现在先看一致黑屏的情况,也就是芯片输出电压没有升起来?  做个启动测试,示波器看看SW波形出来过没有? 以及测量一下输出,看电压有没有升上去过,最高升到多少?

        间歇式闪屏,可能是不稳定性的问题,检查一下板子的焊接,测量一下Q521的导通情况?

  • 有两块故障板子,我将VOUT_MIN设置为22V;VOUT_MAX设置为36V,目前已经运行3周,没有发生黑屏故障;

    从测试情况来看,应该和VOUT_MIN的设置值有关系;

    请帮忙确认一下FB管脚除了设置输出过压保护VOUT_MAX功能,是否对芯片内部还有其它影响;

    问:现在先看一致黑屏的情况,也就是芯片输出电压没有升起来?  做个启动测试,示波器看看SW波形出来过没有?

    答:故障都是正常运行期间出现的,启动过程中没有出现过;

    VOUT启动波形正常(10V/格):

    问: 间歇式闪屏,可能是不稳定性的问题,检查一下板子的焊接,测量一下Q521的导通情况?

    答:闪屏出现的概率很低,IC我们进行了X-RAY和切片,没有发现焊接问题;Q521故障发生瞬间是导通的(示波器监控输出电压);

    故障发生时的波形:

    黄色线:LED+输出电压(正常28V,异常情况下见上图)

    绿色线:芯片12V 供电(Q521漏极电压)

    蓝色线:芯片使能管脚电压(VDDIO/EN

    粉色线:芯片PWM管脚电压(PWM

  • Hi

       你这个最小输出电压是通过什么设置的,系统吗?  如果是那就是软件问题,同时从运行情况看,电源板并无问题。

  • 最小输出电压VOUT_MIN是FB管脚外部分压电阻设置的,DATASHEET上有介绍;

    FB管脚外部分压电阻,可以设置初始化最大(VOUT_MAX)和最小(VOUT_MIN)BOOST电压;

    我想弄清楚:

    1、电路实际输入电压为12V,VOUT_MIN设置值为9.6V,存在输入电压大于VOUT_MIN的情况,是否会导致内部没有switch的状况;

    2、如果会导致此故障现象,请告知产生此故障的原理;(没有在规格书中找到相关介绍)

  • Hi

        我觉得这里定义最小电压是有问题的,第一次看到。我认为这个电压这个电压是必须要大于输入的。

        但是这个电压应该不会对芯片有影响,看起来是系统上的原因导致的,所以你在规格书中找不到。

  • “我认为这个电压是必须要大于输入的。”

    答复:请结合芯片内部设计,分析一下失效原理;谢谢!

  • Hi

       和芯片没有关系。

       这个和你系统设置有关。