Other Parts Discussed in Thread: TPS2376, TPS23758
请教几个问题
1. poe控制芯片选择TPS2376-H,它后面接的DCDC电压输入范围应该是多少?是不是应该大于poe的最大输入电压57V?手册上figure14用的UCC3809最大输入电压是19V。
2. TI产品中PD大概分为两种,一种是PD only(TPS2376-H), 另一种为PD and DC/DC(TPS23758). 区别是不是在于,TPS23758需要接一个变压器,POE的输入和转换出来的电压(比如5V或12V)是隔离的,而TPS2376不隔离输入和输出的电源?
如果选择TPS23758可以不加变压器,只是输出5V或12V吗?节省一个DC/DC
非常感谢