我司设备采用4S电池,使用DC充电发现下述情况
1.DC 20v 系统充电正常
2.DC12V/15V/18V
系统开机充电,电池电压充电至16.750V左右,电池充电电流为100MA左右,会一直保持充电状态
若此时关机,系统会瞬间充满(VSYS电压和VBAT电压相同)
此时这个跳变会影响我司电量计的正常工作
a.能否说明下DC升压充电最高电压VSYS是否是固定值,且电压是多少
b.能否描述下充满的判断依据
c.DC供电时降压供电(20V)和升压供电(12V/15V/18V)的区别
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我司设备采用4S电池,使用DC充电发现下述情况
1.DC 20v 系统充电正常
2.DC12V/15V/18V
系统开机充电,电池电压充电至16.750V左右,电池充电电流为100MA左右,会一直保持充电状态
若此时关机,系统会瞬间充满(VSYS电压和VBAT电压相同)
此时这个跳变会影响我司电量计的正常工作
a.能否说明下DC升压充电最高电压VSYS是否是固定值,且电压是多少
b.能否描述下充满的判断依据
c.DC供电时降压供电(20V)和升压供电(12V/15V/18V)的区别
Hi
充电充满得判定是电压到了recharge的门槛,并且充电电流小于终止电流,具体见datasheet 第40页9.3.9.3
输入电压牵涉到你选择充电芯片的架构,输入20V是可以选择降压架构, 12V/15V/18V并非升压,而要选择升降压的芯片。
我们遇到的问题是,相同测试环境,20V可以充满,12V/15V/18V有概率无法充满现象
Hi
差别在于低电压下输入的电流更大,确认一下是否因为这个导致干扰偏大导致异常?
因为不管输入多少对于电池充电充满的标准不会变化。