This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ34Z100-G1: bq34z100-g1 >>IT Cfg

Part Number: BQ34Z100-G1


你好,我正在进行一些关于bq34z100-g1的工作Data Memory>>Gas gauging中部分参数不知道它的定义,以及修改后的影响,请解答我这些问题:

--Ra Filter(是ra表的简单乘数吗,最大值是1000?)

--Min PassedChg NiMH-LA 1st Qmax(这是什么参数,修改之后对结果有什么影响)

--Cell Min DeltaV

--Ra Max Delta(“优化循环完成后,手动将Ra Max Delta更改为grid 4 Ra值的15%”    Ra Max Delta的单位是%,grid 4 Ra值的15%单位应是mOhms

&Design Resistance(这是限定Ra表每次更新量的值吗)

& Reference Grid(这三个参数之间的关系是什么,修改一个其他的会不会受到影响)

--Qmax Max Delta%(这和另一个参数Maximum Qmax Change的区别是什么)

能否解答一下我的疑惑

提前感谢

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,因感恩节假期,预计答复您的时间将稍晚。敬请谅解!

  • --Ra Filter(是ra表的简单乘数吗,最大值是1000?)

    RA Filter决定更新期间 Ra 的变化幅度。

    --Min PassedChg NiMH-LA 1st Qmax(这是什么参数,修改之后对结果有什么影响)

    默认值为锂离子电池,仅用于镍氢电池。 这是发生第一个 Qmax 时的最小传递电荷。 锂离子电池的默认值为 90%。

    --Cell Min DeltaV

    电池Cell Min DeltaV用于设置负载期间电压表将添加到端接电压的最小电压。 该仪表计算电池内部电阻引起的压降并跟踪此情况。 因此它将使用: EDV = termV + minDeltaV。

    --Ra Max Delta(“优化循环完成后,手动将Ra Max Delta更改为grid 4 Ra值的15%”    Ra Max Delta的单位是%,grid 4 Ra值的15%单位应是mOhms

    RA Max Delta 检查 Ra 值更新的范围。

    &Design Resistance(这是限定Ra表每次更新量的值吗)

    &Design Resistance是测量仪表用于限制 Ra 值可更新的量的基准,也就是您说的。

    & Reference Grid(这三个参数之间的关系是什么,修改一个其他的会不会受到影响)

    Reference grid是用于Design Resistance的电阻栅格值(resistance grid value)。

    --Qmax Max Delta%(这和另一个参数Maximum Qmax Change的区别是什么)

    Qmax Max Delta 针对设计容量限制了 Qmax 可更新的数量 (向下或向上)。