This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25792: 原理图设计

Part Number: BQ25792


hi  ,

BQ25792的线路我们应用在5V输入,输出12V3节电池充电,Icharge=1.2A,输出需要20W30W。线路如附件,麻烦帮忙check一下,有问题请指出,谢谢!

S21-BQ25792-DSD.pdf

线路中下面这个设置Input current limit地方,我不知道这样设置可不可以。

 

   因为输出需要20W,输入最大有25W,所以输入电流最大可能达到5A左右,所以分压设置到4.9V。但是我看datasheet上IIDPM好像最大是不是只能设置到3.3A

  • 您好我们已经收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您,谢谢!

  • 您好,根据Recommend Operating conditions,最大输入电流为 3.3V。

    希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。

  • HI Cherry,

    谢谢回复。

    Recommend Operating conditions,IVBUS是3.3A。这就是限制的输入最大电流吗?

    BQ25792的线路我们应用在5V输入,输出12V,3节电池充电,Icharge=1.2A,输出需要20W—30W。——输出20W的设计达不到吗?加上电池的输出可以做到吗?

  • Recommend Operating conditions,IVBUS是3.3A。这就是限制的输入最大电流吗?

    是的。

    BQ25792的线路我们应用在5V输入,输出12V,3节电池充电,Icharge=1.2A,输出需要20W—30W。——输出20W的设计达不到吗?加上电池的输出可以做到吗?

    有一个位(bit 2)可以禁用输入电流限制。 逐周期电流限制 (Q1 和 Q4 为 7.5A 、 Q2 和 Q3 为 10A) 会限制输入电流。 目前我们没有关于此输入功率水平下持续运行的数据,热调节可能会限制输入功率。

    寄存器: 0x14,位:bit 2或 "EN_IINDPM"。