hi ,
BQ25792的线路我们应用在5V输入,输出12V,3节电池充电,Icharge=1.2A,输出需要20W—30W。线路如附件,麻烦帮忙check一下,有问题请指出,谢谢!
线路中下面这个设置Input current limit地方,我不知道这样设置可不可以。
因为输出需要20W,输入最大有25W,所以输入电流最大可能达到5A左右,所以分压设置到4.9V。但是我看datasheet上IIDPM好像最大是不是只能设置到3.3A。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hi ,
BQ25792的线路我们应用在5V输入,输出12V,3节电池充电,Icharge=1.2A,输出需要20W—30W。线路如附件,麻烦帮忙check一下,有问题请指出,谢谢!
线路中下面这个设置Input current limit地方,我不知道这样设置可不可以。
因为输出需要20W,输入最大有25W,所以输入电流最大可能达到5A左右,所以分压设置到4.9V。但是我看datasheet上IIDPM好像最大是不是只能设置到3.3A。
您好,根据Recommend Operating conditions,最大输入电流为 3.3V。
希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。
Recommend Operating conditions,IVBUS是3.3A。这就是限制的输入最大电流吗?
是的。
BQ25792的线路我们应用在5V输入,输出12V,3节电池充电,Icharge=1.2A,输出需要20W—30W。——输出20W的设计达不到吗?加上电池的输出可以做到吗?
有一个位(bit 2)可以禁用输入电流限制。 逐周期电流限制 (Q1 和 Q4 为 7.5A 、 Q2 和 Q3 为 10A) 会限制输入电流。 目前我们没有关于此输入功率水平下持续运行的数据,热调节可能会限制输入功率。
寄存器: 0x14,位:bit 2或 "EN_IINDPM"。