电池电量较少的时候(电压6.86V),STAT1闪烁周期约2S,无法正常充电:充一会停下来。电池电量3格(满格4格)后可以正常充电并转灯。已经将SRP和SRN之间的电阻短路,故障还在,应该不是充电电流大于快充设置电流引起的。
VFB=1.88V(万用表测试过程中充电指示灯STAT1常亮);
SRN=电池电压在6.7V和7.3V之间来回跳动,有时能到8.2V;(设置充电电压为8.4V:Ru=300Kohm;Rd=100Kohm);
Vregn=5.88V/5.89V跳动,有时能到5.9V(STAT1亮的时间长一点的时候);
VCC=pin24=9.04V/8.95V(STAT1亮的时候电压被拉下来);
TS=1.86V;
TCC电容为66nF;
Iset1=1.59V;
Iset2=0.648V;
ACSET=1.39V;
适配器输出9V/6A;
LODRV=在0V和17mV~33mV~55mV之间来回跳动;
HIDRV在6.6V和13V之间跳动,STAT1亮的时候能到13V,很快就下来到6.6V;
PH电压在6.7V/7.7V来回跳动
BTST在6.5V/6.6V-6.5V/7.7V-6.5V/8.6V-6.5/9.0V-6.5V/10.1V-6.5V/11V-6.5V/12V-6.5V/13V来回跳动,先是越跳越高,高的时候STAT1亮的时间稍微长一点, 然后慢慢越跳越低