Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678,
自己设计的TMS320C6678的处理版,CVDD使用TPS56221供电,加载程序后,测试CVDD峰值电流为14A(电流动态变化),TPS56221输出电流设计为25A,也使用webench计算过,确定环路正常,电感选型0.22uH@24A,但是出现了电感啸叫现象(高负载下出现啸叫,低负载正常),测试TPS56221的SW引脚(示波器使用余晖测试模式),如下所示:

尝试过的方法:
1.增加输出端电容容量(无效果)
2.修改环路滤波(使用webench,提升增益和相位裕度指标,无效果)
说明:由于板卡上面DCDC电源较多且集中分布,因此不确定啸叫就是这个电感产生的。
疑问:为什么高负载(资源占用较多的程序)下SW会出现这种不稳定的现象,低负载(资源占用较少的程序)下正常