Part Number: LM5176
您好,
我们目前使用 LM5176 开发一个超级电容充电模块。
Input 6V-15V,Output 14V,Iout 5A
我们遇到了一个问题:
使用电子负载进行测试(即初始输出端无电压),一切工作正常,无论是buck,还是boost,都是很稳定的,波形也不错。
但是,当我们尝试在输出端接入超级电容作为负载,则出现了麻烦。
有两种情况发生:
1、输入电压 高于 电容电压 1~2v,则完全可以正常工作。输出5A。
2、输入电压 低于 电容电压,则无法正常充电,输出电流仅1A左右。用示波器观察,发现输入被反复拉低,芯片反复重启。
我们比较怀疑是因为输出端在mosfet导通的时候,电压倒灌导致的。
不知道TI官方有无解决办法,谢谢了!