This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5176: LM5176给超级电容充电,Input低于电容电压时,无法充电

Part Number: LM5176

您好,

我们目前使用 LM5176 开发一个超级电容充电模块。

Input 6V-15V,Output 14VIout 5A

我们遇到了一个问题:

使用电子负载进行测试(即初始输出端无电压),一切工作正常,无论是buck,还是boost,都是很稳定的,波形也不错。

但是,当我们尝试在输出端接入超级电容作为负载,则出现了麻烦。

有两种情况发生:

1、输入电压 高于 电容电压 1~2v,则完全可以正常工作。输出5A

2、输入电压 低于 电容电压,则无法正常充电,输出电流仅1A左右。用示波器观察,发现输入被反复拉低,芯片反复重启。

我们比较怀疑是因为输出端在mosfet导通的时候,电压倒灌导致的。

不知道TI官方有无解决办法,谢谢了!

 

  • Hi

         恒流设计, 带恒流负载,输入6~15V都正常吗?

         

  • 您好,

    我们采用的是恒流设计。

    如果负载是电子负载,或是电阻丝,都是可以正常工作的,恒流正常。

    如果负载是“初始电量不为0的超级电容”,这会出现两种情况:

    1、输入电压 > 超级电容电压 :正常工作,恒流

    2、输入电压 < 超级电容电压:不正常工作,电流很小,伴随着芯片反复启动。

    我们原先推测是不是因为超级电容拉低了输入端电压,导致进入欠压保护。但我们使用电子负载,就没有任何问题。

    我们也把SS软起动的时间调节到了0.5s,还是不行。可以判断,应该不是UVLO的问题导致的。

    目前感觉会不会是boost侧的高位mos管电流倒灌导致这个问题。因为电容本身有电压,是可以在mos打开的时候,倒灌电流进来的。

  • Hi

        应该是小于反馈基准电压导致的异常。

  • 我测试了一下,将ss软起动电容加大到22uF,软起动时间大概是3s左右,会改善这个问题,不过随着输出端电容电压的上升,输入与输出压差变大,问题就重新出现了。

    我也试过将输出端采样电阻增大,这样减少了输出恒流。还是不行。

    请问一下,这样的情况,该从哪一个方面下手解决呢?

  • 这是软起动引脚ss的波形图

  • Hi

        如果软起动电容能有改善,一般和和电流保护有关,你可以测试一下启动时CS波形?

        另外能否将你的电路传上来看看?