Part Number: TPS54531
你好,
我们用到一款DC/DC芯片TPS54531DDAR,板子上用了3pcs,5V输出的那一路未出现过不良,7V和10V输出那路电路偶尔会没有电压输出,是否电路有问题,请帮忙分析一下,谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
5V没有出现过芯片不良,说明没有芯片质量问题。
关于电路,你可以借助在线仿真来确认一下电路,主要注意功率电感饱和电流足够,layout尽量参考datasheet。
关于没有输出,建议你确认一下芯片焊接?同时也可以做一些信号处理,例如EN信号启动,PH脚是否有方波出现?
1、Layout是参考datasheet的,请参考附件1,几乎是一致的;
2、选用的电感是47uH,饱和电流是2.5A,我这边有实测7V输出电流,最大是0.8A,用PSIM仿真,电感最大为1.1A就能满足要求;
3、没有输出的这个问题,因为我们一块板子上有用多个TPS54531,就是7V这里出问题,100块板子差不多有1块,但是5V那里就不会出问题。因为是同一批且多次贴片,不会老是说7V这里的就没贴好。而且,如果是贴片/焊接不行,那么重新焊接也是可以工作的,但是我们发现都是烧坏了,有的能明显看到烧糊的痕迹,有的看不出来,但是都必须得重新换个IC才行;
我抓了正常板子的几个波形:
(1)5V的PH管脚的高电压为20V左右,输入为23.7V左右,中间的压差有点大,是否有问题?压降主要是在哪里?
(2)5V和7V启动的时候PH管脚都会有个振荡小尖峰,而且尖峰的数量不一样,这是为什么?


Hi
1. 压差大,不太清楚你提到这个压差是什么? 但是这里应该是没有问题。
2. 出现非正常的方波,是因为芯片没有正常工作在CCM模式,加大负载就正常。这样的波形也没有关系。
如果确认焊接没有问题,有没有测试输入电压启动瞬间,正常工作时的波形?
Hi
10V输出这路,EN控制上有10V_EN, 这里的电压是多少? 10V? (EN最大电压是6V)
电感只要注意功率饱和电流,注意饱和电流要大于最大输出电流的1.3倍以上即可。
另外layout上,要特别注意底部的Powerpad需要充分焊接,不可以有虚焊的情况。
电路借助webench可以再确认下。
Hi
电容略大没有问题,输出电容调大,注意同时调整补偿。
你可以将webench中电流略微写大一点点,例如工作电流最大0.3A, 设计为最大0.5A.
HI
正常板子,7V,输入输出电压波形上是否有任何异常,测试启动瞬间,正常波形,放上来看看?