This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54531: 技术咨询

Part Number: TPS54531


你好,    

     我们用到一款DC/DC芯片TPS54531DDAR,板子上用了3pcs,5V输出的那一路未出现过不良,7V和10V输出那路电路偶尔会没有电压输出,是否电路有问题,请帮忙分析一下,谢谢!

                                     

  • HI

         5V没有出现过芯片不良,说明没有芯片质量问题。

         关于电路,你可以借助在线仿真来确认一下电路,主要注意功率电感饱和电流足够,layout尽量参考datasheet。

         关于没有输出,建议你确认一下芯片焊接?同时也可以做一些信号处理,例如EN信号启动,PH脚是否有方波出现?

  • 1、Layout是参考datasheet的,请参考附件1,几乎是一致的;

    2、选用的电感是47uH,饱和电流是2.5A,我这边有实测7V输出电流,最大是0.8A,用PSIM仿真,电感最大为1.1A就能满足要求;

    3、没有输出的这个问题,因为我们一块板子上有用多个TPS54531,就是7V这里出问题,100块板子差不多有1块,但是5V那里就不会出问题。因为是同一批且多次贴片,不会老是说7V这里的就没贴好。而且,如果是贴片/焊接不行,那么重新焊接也是可以工作的,但是我们发现都是烧坏了,有的能明显看到烧糊的痕迹,有的看不出来,但是都必须得重新换个IC才行;

     我抓了正常板子的几个波形:

       (15VPH管脚的高电压为20V左右,输入为23.7V左右,中间的压差有点大,是否有问题?压降主要是在哪里?

       (25V7V启动的时候PH管脚都会有个振荡小尖峰,而且尖峰的数量不一样,这是为什么?

            

                    

  • Hi

       1.  压差大,不太清楚你提到这个压差是什么?  但是这里应该是没有问题。

       2.  出现非正常的方波,是因为芯片没有正常工作在CCM模式,加大负载就正常。这样的波形也没有关系。

       如果确认焊接没有问题,有没有测试输入电压启动瞬间,正常工作时的波形? 

  • 现在有这样一个现象,就是这几个有问题的板BOOT与PH之间的0.1uF电容,用万用表量只有很小的0.01nF,正常的板量的是100nF,有问题的板换个电容也是这样。

    还有个奇怪的现象,正常是应该输出7V的电压,现在输出只有4V,然后做了以下测试:1)下电等一会儿放完电再上电输出4V ; 2)下电后立马上电,中间电没有完全放完就快速上电,输出就恢复正常7V了。试了很多次都是这个规律,这个跟什么有关?

  • Hi

        很可能是芯片损坏了,建议你更换芯片确认下。

  • 换个芯片就好了,但是这个概率挺高的,也有换过之后好了一段时间又不行的,这个可能是什么原因造成的呢?负载很小的,可能也就一两百mA,最大也不会超过0.5A,因为还有2路电源都用的这个器件,所以没有重新选型。上面电路阻容感参数有没有问题?环路参数有没有问题?

  • Hi

       10V输出这路,EN控制上有10V_EN, 这里的电压是多少? 10V?  (EN最大电压是6V)

        电感只要注意功率饱和电流,注意饱和电流要大于最大输出电流的1.3倍以上即可。

        另外layout上,要特别注意底部的Powerpad需要充分焊接,不可以有虚焊的情况。

        电路借助webench可以再确认下。

  • EN是3.3V   10V输出这路出问题也有比较少,主要是左边那个7V输出的电路,概率比较大,与另外两个电路相比,区别就是电感和二极管不同,其他一样的。都满足通流的要求的。

    webench里面填写的电流是最大电流,比如我正常工作电流是0.3A,那最大电流填多少合适?填1A和5A参数差别挺大的,但都满足最大电流没有超过这个值。还有输入输出的电容大小是否会导致芯片的损坏?我的输入输出电容比webench给的要打,但是5V的那个从来没有出过问题。

  • Hi

        电容略大没有问题,输出电容调大,注意同时调整补偿。

        你可以将webench中电流略微写大一点点,例如工作电流最大0.3A, 设计为最大0.5A.

  • HI

        正常板子,7V,输入输出电压波形上是否有任何异常,测试启动瞬间,正常波形,放上来看看?