This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
是否有做一些电流电压测试?有的话把波形传上来看一下。
Dear Johnsin
1.目前導通燒SR 問題解決了。調整SR 切換速度後開機就部會燒管了。
2.目前遇到另外一個問題是SR MOSFET 的VDS電壓偏高問題,想請問目前是否有建議調整方式?參考如下圖。
CH1:SR-MOS (VDS)
CH2:GATE E (3.3OHM)
CH3: SR Current
CH4: I transformer current
3. 在使用LM74810 時在A,VSNS 端點 對GND 增加一顆0.1uF 則LM74810 的 H -gate 不動作,移除後則正常動作,是有甚麼地方可以再確認嗎?
Carson Hsu
Dear Johnsin
能給我你的信箱嗎? 目前SR MOSFET 單顆使用沒事,但是我並聯到6顆時 會燒管。
Carson Hsu
Dear Johnsin
現在那個RING看起來是一次側傳過去的,我的SR開關沒有切換走body diode 也是會出現那個RING。
這部分也是確認變壓器嗎 ? 還是需要調整回授或電路布局或其它 ?
Carson Hsu
Hi
同步驱动上没有问题,但是DS电压出现较大尖峰电压,可以增加snubber电压适当消除。
我觉得可能和变压器设计有关,但是不确认, 所以之间建议确认。(主要是漏感)
这个尖峰是开关造成的,和layout的寄生参数是有关系的,但是在这里我觉得影响相对较小。
Dear Johnsin
我們嘗試在SR MOSFET 上加Snubber 去消除尖峰電壓,效果不顯著。
目前我們量測變壓器電流上面有高頻的震盪,接近二次側VDS的電壓震盪頻率,想請問想消除這個震盪可以怎麼調整電路?
針對PSFB 高壓側的Layout 有建議的指引文件可以提供給我參考嗎?
波形量測及電路如下:
變壓器電流請參考藍色部分
gate 驅動訊號如下
CH1: MOSA4 , CH2: MOSA3 , CH3: MOSA2 , CH4: MOSA1 ,
對應電路如下
Hi
第一个图片中第二通道如果是电流,顺且瞬态的变大,看起来导致了较大的噪声,在第二个图片的驱动波形中表现出来,这个是异常的,造成原因可能是layout。要想办法减小这个电流冲击,关于layout,除了datasheet说明和评估板外,没有额外的说明文档,但是这两者可能都不太明确。
Hi
1.想請問要消除 PSFB 整流橋寄生震盪可以怎麼處裡 ?
2.要怎麼確認PSFB 有進入ZVS 區域?
Carson
Hi Johnsin
目前我們在使用UCC-28951做PSFB Converter ,想請問PSFB 在甚麼條件下 滯後臂在非導通期間會出現負電流?
CH2 是我們的滯後臂開關電流 。
Hi Johnsin
已經有在美國E2E進行詢問,目前還沒得到回應。
另外我們在副邊的DIODE上增加rc 進行減振,後面的Ring已經消除,但第一根Peak 還是過高。
hi
目前我們增加RC snubber 去消除後面的ring , 現在如果使用rc snubber 則損耗太大,是否有建議降低損耗的snubber 的搭配及設計方式。
Carson Hsu