Part Number: BQ25886
依照经典电路搭建电路板,系统为两节串联的18650电池充电,上电启动后系统电流2.8A正常,两指示灯正常亮,约两秒后电感出现啸叫现象,系统电流在1.98A-2.08A波动,PMID处焊接电容为22uf/16V 0805封装,焊接了两个,一个悬空,并且该悬空电容是否焊接现象都一致。更换一个22uF电容至10uf后,电感呈断续啸叫,啸叫时电流2A,停止啸叫时电流2.8A
SYS引脚电容为22uf/50V 1206封装

下图为layout图


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,没有输入电压时,请问 Ilim 引脚和 Ichg 引脚的电阻是多少? 如果 Ilim >= 2.2A ,则允许的最大充电电流为 2.2A。 如果 Ilim < 2.2A ,则 Ichg 的最高值为 Ilim。
此外您需要将 1uF 电容器放置在尽可能靠近 Vbus 引脚的位置。 有关 BQ2588x PCB 布局的更多信息,请参阅以下文章: