Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO,
电池可以正常充电 放电。
充电完成后一直存在一个-34mA的自放电电流;如果把电池与芯片拆分后再组合好,可以进行放电,断开放电回路这个时候没有自放电电流。
这种情况如何处理。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,请确保已校准仪表。 bqStudio 显示的放电电流是流经感应电阻器的电流。 串联一个仪表进行测量并确保其匹配,有助于跟踪当前电流路径。
把万用表串入回路,的确看到一个33mA 的电流存在?是不是一直芯片处于工作模式的原因??
您好,bq4050 只消耗少量 uA。 33mA 电流是被电路板上的其他东西消耗的。
谢谢 已经找到33mA的问题所在 的确是别电路消耗的。
SMBC 以及SMBD 与单片通信的时候是否需要上拉电阻?
在使用MCU 重复读取电池电流的时候, 充电MOS 打开关闭 非周期性跳动
您好,您可以在 TRM section 6.33 Timing Requirements: SMBus中找到时序的相关信息。
您好,请问您有没有参考过用户手册和数据手册?或者您可以先搜索一下论坛中的相关问题,如无法解决您的问题我再帮您和工程师沟通。
好的,该问题会在以下帖子中为您跟进,该贴我们会先关闭。