TPS2660 Enable时,OUT端没有接负载所以没有电流,量测IMON电压发现会有50mV电压
TPS2660 disable时 ,量测IMON电压不会有50mV电压
TPS2660 的IMON电阻 是接到RTN ,但探棒是接GND
请问为何会有50mV的电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS2660 Enable时,OUT端没有接负载所以没有电流,量测IMON电压发现会有50mV电压
TPS2660 disable时 ,量测IMON电压不会有50mV电压
TPS2660 的IMON电阻 是接到RTN ,但探棒是接GND
请问为何会有50mV的电压?
下面第一张图是OUT端电流为100mA时, IMON 电阻用15.8K量测出来的波形 ,
OUT端电流为100mA时, IMON电压应该是123mV,但因为IMON电压量变化范围是0-300mV,
所以计算出来的电流变动很大
第二张图是加上10UF电容后量测出来的IMON波形
虽然仍有杂讯但IMON电压变化范围是108 -140mV
IMON电压比较接近123mV
请问
1.规格书有写到IMON是accuracy±8.5%,但规格书没有些到要加电容
所以没加电容时IMON电压量变化范围是0-300mV是正确的吗?
2.我要达到accuracy±8.5%, , 电容要加到多大
3.如果我要用RC电路,R跟C要用多大


Imon 会输出定电流,OUT端流经1A电流
Imon 会输出78.2uA电流 , 利用Rmon
就会产生电压 , 电压可以接到MCU用来判断电流
如果不加电容当OUT端是小电流时(如100mA)Imon的NOISE会很大
当OUT端是2A时NOISE就很小
因为规格书没有写要加电容
所以要请问一下当OUT端是小电流时(如100mA)Imon的NOISE会很大是正常的吗?
HI
noise很大可能和layout有很大关系。
Rmon靠近Imon, 到MCU的走线避免尽量避免noise干扰,可以在MCU端增加一个50~100ohm电阻看看效果,如果加电容的,尽量小一点,小于1000pF.(具体效果要对比IMON脚波形,和MCU输入端波形)