Part Number: LM5060
你好
目前設計考慮使用LM5060,作為前級電路保護。
目前設計
電壓輸入為28V , over-voltage :30V ,under-voltage:26V
電流: 15A ,max Current: 25A ,minimum current :6A
請問建議設定與mosfet 選用,謝謝
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LM5060
你好
目前設計考慮使用LM5060,作為前級電路保護。
目前設計
電壓輸入為28V , over-voltage :30V ,under-voltage:26V
電流: 15A ,max Current: 25A ,minimum current :6A
請問建議設定與mosfet 選用,謝謝
Hi
请问你是要问MOS选型吗? 可以看datasheet第21页8.2.1.2.4.
Hi
抱歉沒有表達清楚。
我改問目前遇到的問題
我目前MOS是用CSD18511Q5AT,
計算軟件是用 "LM5060 Design_Calculator_REV_C.xlsx",
其中有兩個項目該如何設定呢?
Normalized Rds-on coefficient at Tmin 與 Tmax
https://drive.google.com/file/d/1Y-BtHA0-VUXAHqmH7aK-c-cimIshyyXf/view?usp=sharing
謝謝