我新买的bq20z45芯片,一直工作在BootROM状态,使用发送SMB命令08复位,也不能退出BootROM状态,请教是什么原因?
我试了用论坛上的senc文件烧录芯片也可以通过,但还是不能退出BootROM状态?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
有几个细节需要你帮忙确认下
1. 芯片的senc文件等式用什么软件烧写的?EVSW?这个问题是否出现在EVM板上?是一个芯片出现这个问题还是多个都有相同问题?
2. 在下载senc file后是否有提示烧写成功的窗口?
3. 发送08命令后有没有新的提示信息?
4. 尝试断电重新上电并重新打开EVSW 看是否有能退出。
5. 之前是否下载了与芯片不匹配的文件或者ROM mode下进行了其他的一些写操作
6. 更换IC 进行同样的测试
1.即使是在ROM mode下如果20Z45 掉电重新上电是会回到firmware的正常模式
2.senc 文件包含了电芯参数配置,所以可以直接烧写
3.我尝试了下下载其他senc文件到20Z45,然后再下载回20Z45的senc 文件 是可以正常工作的,不能恢复可能发生在dfi文件与固件版本不同的情况(如果是EVSW的话不存在此问题)
4.芯片是新买的,建议从TI 正规渠道购买,这个情况还是建议更换新的芯片看是否问题得到解决