This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq20z45芯片为何不能退出BootROM状态?

Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z45

我新买的bq20z45芯片,一直工作在BootROM状态,使用发送SMB命令08复位,也不能退出BootROM状态,请教是什么原因?

我试了用论坛上的senc文件烧录芯片也可以通过,但还是不能退出BootROM状态?

  • 怎么无人回答?

  • 你好,

           有几个细节需要你帮忙确认下

           1. 芯片的senc文件等式用什么软件烧写的?EVSW?这个问题是否出现在EVM板上?是一个芯片出现这个问题还是多个都有相同问题?

           2. 在下载senc file后是否有提示烧写成功的窗口?

           3. 发送08命令后有没有新的提示信息?

           4. 尝试断电重新上电并重新打开EVSW 看是否有能退出。

           5. 之前是否下载了与芯片不匹配的文件或者ROM mode下进行了其他的一些写操作

           6. 更换IC 进行同样的测试

  • 你好,由于这芯片是新买的,自装上EVM板上后就一直工作在BootROM状态。

    我用EVSW下载senc file后是有提示烧写成功的并要求重新启动EVSW。

    在发送08命令后也没有提示信息。

    我想了解下,如果下载了与芯片不匹配的senc文件,是否可以再下载正常的senc文件来恢复?

    还有在正常情况下,下载senc file后,如果不发送08命令,断电在重新上电芯片是否会退出BootROM状态?

    正常的senc file是否可以直接烧写?还是要进行什么电芯配置后才能烧写?

     

  • 1.即使是在ROM mode下如果20Z45 掉电重新上电是会回到firmware的正常模式

    2.senc 文件包含了电芯参数配置,所以可以直接烧写

    3.我尝试了下下载其他senc文件到20Z45,然后再下载回20Z45的senc 文件 是可以正常工作的,不能恢复可能发生在dfi文件与固件版本不同的情况(如果是EVSW的话不存在此问题)

    4.芯片是新买的,建议从TI 正规渠道购买,这个情况还是建议更换新的芯片看是否问题得到解决

  • 你这个问题和之前我遇到的Demo board出厂前没有烧录相似。建议你重新烧录senc文件,再发送08退出看一下。senc文件可以先烧写,电芯参数可以另外配置。

  • 谢谢各位的回答!