请问,发现出现上管NMOS击穿现象,测试上下管驱动波形如图是否存在风险?原理图中D4是否有必要?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
MOS的电压规格是多少? 有没有测试启动输入电压波形?
电感饱和电流多少? 最大峰值输出电流多少?
MOS耐用30V。启动输入电压24V正常。电感饱和电流22A,最大峰值输出电流5A。
Hi
测试一下输入是否有过冲? 直接测量MOS DS电压。
同时也可以再测试一下2个驱动输出。
需要是各种情况下,例如启动,正常工作,关机时。
你好。请问下我输入是24V时,插头插入时会造成5v输出有个尖峰。12V输入时没有这个尖峰
Hi
如果输入存在插拔的情况,建议输入增加一个大功率点的TVS管,需要消除输入插拔时造成的输入电压震荡,这个也可能影响输出的。