Part Number: BQ34Z100-G1
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
bqStudio里面并没有这条命令,要怎样处理呢?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,以上指南应该是为我们具有内置保护功能的仪表编写的。 对于这些电量计来说,您需要启用 FET。 FET 由外部控制,因此您需要确保手动使能它。 建议您参考 TRM 的第 11.3 节,里面有更多针对该特定仪表的学习周期的详细信息。
充放电学习是在获取到当前BMS电芯ChemID后,循环学习以获得最佳的阻抗表。
每次改版之后都需要进行LearningCycle操作,学习前修改的参数:CycleCount改为0,AlertConfig改为0,Manuf Date修改为学习时的日期,根据实际修改HardwareRevision
学习过程需要保证BQ34Z100G1处于FULL ACCESS状态,SEAL状态下不可使用。学习过程尽量选择新电池,这样各电芯一致性较好,因为此时没有保护,需随时手动监控各单颗电芯电压情况,一旦过压,应立即停止。
0.将得到的CHEMI_ID写入BQ34;
1.通过EV2400发送RESET指令(0x41),FULL ACCESS,发送IT_ENABLE指令,使能TI的阻抗跟随算法;
2.通过EV2400将Data Memory中的Gas Gauging中Update Status改为04,如下图所示:
3.先将电芯使用0.1C放电至电芯正常的最低电压,静置5小时,准备为电芯充电;
4.对电池0.5C充电,充饱直至电流降至Taper Current;
5.充电完成断开充电器(一定要断开,否则会有漏电流),静置2小时,注意观察BQ Studio中的Learned Status,正常情况下会变为0x05,Data Memory中的Ra Table也会更新其中一个表格;
6.对电池进行放电,选择0.2C放电电流,通常5小时左右放电完成。正确使用电子负载,否则电池报废;
7.放电停止后,电池静置5小时左右,BQ Studio中的寄存器Learned Status,会变为0x06,此时MaxError也会变为1%,FCC和Data Memory中的Ra Table也会更新,Ra0_ flag为0x0055,实测可能2小时左右就可以得到结果;
8.比较FCC与电池设计的实际容量,应该是个很接近的值(电池设计的理论值通常较大),至此电芯学习成功;
9. 导出生产固件(Golden Image→Create即可),该固件即可作为生产的初步生产文件。