This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM3409HV: LM3409HV 电源48V输入 3A 30V输出,PWM 1Khz 30%产生人耳能够听到的噪音,如何处理

Part Number: LM3409HV


您好:

    我使用LM3409HV做LED的驱动电源。输入48V,输出3A-30V,使用PWM 1KHz 30%脉冲输出。

    当电源的PWM 100%时,输出3A正常。

    当电源的PWM 1KHz 30%时,电流波形正常,但是人耳能够听到滋滋的噪音,请问可以如何解决。原理图如下。

谢谢!

 

  • Hi

        输出电容仅仅保留一个2.2uF陶瓷电容看看?

  • Hi 

        输出电容使用1个2.2uF的陶瓷电容还是有声音。将所有输出电容都去掉也还是有声音。

        还有没有别的办法,这个声音听起来挺刺耳的。(附件是噪音录音)

  • Hi

         将输出的波形传上来看一下? 是否很稳定纹波很小?还是有异常?

         另外有没有确认电感,饱和电流多大?

         

      

  • Hi 

       (以下测试输出电容为2.2uF陶瓷电容)

        波形如下。图1是连续输出,负载电流波形,纹波小,无异常,无噪音。图2是连续输出时,电感电流波形。

        图3是脉冲输出(1KHz 30%),负载电流波形,有噪音。图4是脉冲输出时,电感电流波形。图5是脉冲输出,电感电流波形放大局部。

        电感电流没有超过电感饱和电流。电感饱和电流是6A。

       请问,现在如何解决?

    祝好!

  • Hi

        波形都正常? 能确认噪声来自电感吗?

  • Hi

        上述图片中,波形都正常。没有手段可以确认噪音来源。

  • Hi

      使用2根线束,将电感引出到电路板外部,电感、电路板均能听到声音。

  • Hi

        一般电感啸叫,会伴随不稳定,会在波形上表现出来。或者就是电感饱和。但现在明显不是这两种情况,如果所有板子都有这个问题的话,有没有换其他规格或者厂商的电感试一下?

  • Hi

        原理图还是上面的,输出电容我调整到1uF,PWM信号使用1KHz 30%,测出来的波形上升沿如下图,请问该上升时间基于目前原理图可以调整哪个参数进行降低上升时间?

    盼复。谢谢

  • Hi

       从电路和波形看都没有异常。

       换一个其他牌子的电感,只要饱和电流足够即可。其次要焊接在板子上,接线焊接容易因为寄生参数导致不准确。

      

  • HI

        我的问题是,整个上升沿时间差不多40us,但是手册里面的上升时间3.5us,所以想看看如何提升上升时间,基于目前的原理图。

  • Hi

        你提供的图片是EN  PWM调光,频率20kHz,所以启动很快。

        而Iadj采用是模拟调光,本身频率很低,所以上升速度慢。

        你可以改为PWM调光来验证一下。

  • Hi

        你误会了。我使用的就是EN PWM调光,PWM频率1KHZ 30%,上升沿40S。如下图,和规格书差异大,所以想看看如何提升,降低上升沿。

  • Hi

        按照图示的条件,20kHZ调光,50%duty,在对照波形看看?