This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ27426: BQ27426 在learning cycle进不了 charge mode

Part Number: BQ27426
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

你好:   

   请问一下BQ27426 在learning cycle进不了 charge mode是哪里的原因?

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,根据您给的图片来看,已经将电池放电了,但learning cycle tool仍需要确保在进行下一步之前电池放电。 您试下施加负载使其达到端接电压。放松后,请切换到 CHG 模式。

    您是否已经尝试过以上步骤,但是卡住了?如果是的话,那么还需要您提供下 log file和.GG。

    此外,DSG 电流阈值和 Chg 电流阈值是电量计用于切换模式的参数。 如果未检测到模式更改,您很可能没有为您的应用正确配置这些参数。 在开关模式下、还会有一个 Chg 放松时间和 DSG 放松时间的延迟。

    您给出的图片看起来是在检测模式变化。

  • 你好, Chg 放松时间和 DSG 放松时间都是按照界面显示的默认值60S,DSG 电流阈值和 Chg 电流阈值都是大于e quit current threshold的电流值,那应该怎么设置?

  • 你好,这是相关的GG,CSV文件bq27426.gg.csv

  • Mon Mar 21 14:36:43 CST 2022
    
    Device Version Info = 0426_2_02
    BQZ Device Name = bq27426G1
    BQZ Firmware Version = 2_02
    
    
    Sample,DateTime,ElapsedTime,Control,CtrlStatus,Temperature,Voltage,Flags,NomAvailCap,FullAvailCap,RemCap,FullChgCap,AvgCurrent,Qmax,AvgPower,Present DOD,StateOfChg,Int Temp,SOH,OCVCurrent,OCVVoltage,SimultCurrent,RemCap UnFlt,RemCap Flt,FullChgCap UnFlt,FullChgCap Flt,True StateOfChg,DOD0,DOD at EOC,True RemCap,Passed Charge,Qstart,DOD_Final,LogRowTime(ms),LogStatus
    1,2022-03-21 14:36:49,5.330,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,1099,SUCCESS
    2,2022-03-21 14:36:53,9.699,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,809,SUCCESS
    3,2022-03-21 14:36:57,13.755,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,826,SUCCESS
    4,2022-03-21 14:37:01,17.858,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,810,SUCCESS
    5,2022-03-21 14:37:05,21.913,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS
    6,2022-03-21 14:37:09,25.970,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,809,SUCCESS
    7,2022-03-21 14:37:14,30.026,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,814,SUCCESS
    8,2022-03-21 14:37:18,34.112,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS
    9,2022-03-21 14:37:23,39.651,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,889,SUCCESS
    10,2022-03-21 14:37:27,43.847,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS
    11,2022-03-21 14:37:31,47.951,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,825,SUCCESS
    12,2022-03-21 14:37:36,52.116,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,810,SUCCESS
    13,2022-03-21 14:37:43,59.166,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS
    14,2022-03-21 14:37:47,63.238,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS
    15,2022-03-21 14:37:51,67.294,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,810,SUCCESS
    16,2022-03-21 14:37:55,71.351,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS
    17,2022-03-21 14:37:59,75.437,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS
    18,2022-03-21 14:38:03,79.493,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS
    19,2022-03-21 14:38:07,83.580,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,810,SUCCESS
    20,2022-03-21 14:38:11,87.652,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,813,SUCCESS
    21,2022-03-21 14:38:15,91.708,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,827,SUCCESS
    22,2022-03-21 14:38:19,95.780,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,812,SUCCESS
    23,2022-03-21 14:38:23,99.851,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,809,SUCCESS
    24,2022-03-21 14:38:27,103.938,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,

  • 您好,您的充电电流阈值似乎设置为大约 150mA ,因此需要在 60 秒内以超过 150mA 的电流充电才能进入充电模式。 log看起来不是实际充电的,最好能够提供整个周期的log,以便我们可以看到模式转换。

  • 您好,

    1:您说60秒以内超过150电流,那我的充电电流要多大才合理?

    2:整个的LOG是指从开始校准的时候就开始导出LOG信息还是直到进不了充电模式才导出LOG信息?

  • Tue Mar 22 17:06:32 CST 2022
    
    Device Version Info = 0426_2_02
    BQZ Device Name = bq27426G1
    BQZ Firmware Version = 2_02
    
    
    Sample,DateTime,ElapsedTime,Control,CtrlStatus,Temperature,Voltage,Flags,NomAvailCap,FullAvailCap,RemCap,FullChgCap,AvgCurrent,Qmax,AvgPower,Present DOD,StateOfChg,Int Temp,SOH,OCVCurrent,OCVVoltage,SimultCurrent,RemCap UnFlt,RemCap Flt,FullChgCap UnFlt,FullChgCap Flt,True StateOfChg,DOD0,DOD at EOC,True RemCap,Passed Charge,Qstart,DOD_Final,LogRowTime(ms),LogStatus
    1,2022-03-22 17:06:36,4.055,0x0000,0x008C,37.15,3621,0x014E,15,1281,0,1266,1641,1340,5942,17689,0,37.15,94,-1,3311,1641,0,0,1266,1266,0,16124,544,-136,128,1274,16023,820,SUCCESS
    2,2022-03-22 17:06:40,8.016,0x0000,0x008C,37.15,3626,0x014E,15,1281,0,1266,1641,1340,5950,17665,0,37.15,94,-1,3311,1641,0,0,1266,1266,0,16124,544,-134,126,1274,16023,806,SUCCESS
    3,2022-03-22 17:06:44,12.016,0x0000,0x008C,37.25,3628,0x014E,15,1281,0,1266,1641,1340,5954,17652,0,37.15,94,-1,3311,1641,0,0,1266,1266,0,16124,544,-133,125,1274,16023,815,SUCCESS
    4,2022-03-22 17:06:48,16.016,0x0000,0x008C,37.25,3244,0x014E,15,1281,0,1266,174,1340,564,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,808,SUCCESS
    5,2022-03-22 17:06:52,20.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,820,SUCCESS
    6,2022-03-22 17:06:56,24.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,813,SUCCESS
    7,2022-03-22 17:07:00,28.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,899,SUCCESS
    8,2022-03-22 17:07:04,32.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,815,SUCCESS
    9,2022-03-22 17:07:08,36.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,810,SUCCESS
    10,2022-03-22 17:07:12,40.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,801,SUCCESS
    11,2022-03-22 17:07:16,44.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,812,SUCCESS
    12,2022-03-22 17:07:20,48.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,899,SUCCESS
    13,2022-03-22 17:07:24,52.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,816,SUCCESS
    14,2022-03-22 17:07:28,56.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,824,SUCCESS
    15,2022-03-22 17:07:32,60.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,801,SUCCESS
    16,2022-03-22 17:07:36,64.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,842,SUCCESS
    17,2022-03-22 17:07:40,68.016,0x0000,0x009C,33.05,3202,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,33.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,805,SUCCESS
    18,2022-03-22 17:07:44,72.016,0x0000,0x009C,33.05,3202,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,33.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,813,SUCCESS
    

  • 您好,您主要的问题是什么?我们目前不太清楚这一点。是在进行校准时遇到问题?还是在尝试执行学习周期时,电量计不会切换模式?

    校准应在执行学习周期之前完成,以便获得准确的测量结果。 不用校准日志,我们需要的日志是:从relax开始充电,然后停止充电时,可以看下是否正在改变模式,但第一步是校准。

  • 你好:一直稳定问题是进不了充电模式?反反复复都是问这个问题,进不了充电模式哪里有充电的日志?

  • 尝试执行学习周期时,电量计进不了充电模式,有电话联系吗,这样效率比较低,这个问题搞了比较久还没解决

  • 一直问的都是学习循环的时候进不了充电模式,什么时候问校准了?为什么进不了充电?

  • 还有你仔细看了没,上面给的是校准日志?麻烦帮仔细看看,进不了充电 模式这个问题搞好久了,你们都没帮解决

  • https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084695/bq27426-cannot-enter-into-charge-mode

    您好抱歉哈,目前该问题我们还是求助英文论坛工程师的,以上链接是帮您升级到英文论坛的帖子,您先看下。新的答复我会再帮您反馈到工程师这边,如果您比较紧急的话,您可以试下直接与工程师沟通,或者您多多关注下工程师这边的回复。为您带来的不便敬请谅解!

  • 你好,上面上传的LOG就是放完电之后,硬件端是实实在在有1.6安培的电流充电给电池,但BQSTUDIO电池学习训练界面没显示进入到充电的界面

  • 你好,帮忙催一下贵司工程师看看是哪里的问题,谢谢

  • 您好,您之前给出的log中,在标志寄存器中, DSG 位被清除,因此电量计是正在进入充电模式的。 实际上,在 CHG 模式下的时间比在您发送的第一个log中的时间长。 因为已经进入了充电模式,目前的问题是bqStudio 无法识别 CHG 状态? 因为电量计目前处于 CHG 模式。

  • 你好,您的意思是DSG位被清零是进入充电模式?bqStudio 才能识别 CHG 状态?

  • 你好那要怎么操作?

  • 您好,工程师这边想跟您确认下,您希望的操作是什么以及与什么相关?这样我们再求助更了解bqStudio 的同事。 仪表目前正在进入充电模式。 您是否可以分享完整的充电和放电周期,以便我们可以看到模式转换?

  • 一直在问怎么在电池学习训练的时候怎么进入充电模式,怎么你说我希望什么什么操作?怎么分享完整的充放电周期?莫名其妙发现你问的问题,不是已经把相关LOG给你了么?还没发现是哪里的问题?有仔细看过没?除了那几个电流阈值和时间还有哪里会引起进不了充电模式,或者说 DSG位要怎么设置才能进入充电模式?有没有电话沟通,感觉论坛上一个问题问的是什么,你们反反复复问。

  • 抱歉给您带来的不便哈,我们这边通过邮件跟工程师沟通下,看能否直接通过邮箱给您沟通。

  • 世十分抱歉我们目前只提供论坛支持,您可以试一下是否可以直接在E2E上回复工程师,英文论坛的链接如下:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084695/bq27426-cannot-enter-into-charge-mode

    如果无法进行回复,您可以看下以下FAQ,关于如何创建E2E账户:(将MYTI账号改成公司域名的邮箱)

    https://e2e.ti.com/support/site-support-group/site-support/f/site-support-forum/950611/faq-how-do-i-change-the-email-address-in-my-profile?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    如果还是不太行的话,那么目前只能通过论坛的方式来帮助您调试问题了,敬请谅解!

  • 成功的进行了一个电池训练循环之后要导出哪些文件,是发给你们帮弄出来电池曲线吗?

  • 这个再帮您问下哈,有答复尽快给到您。

  • 您好,可以导出gm.fs,它是用于在学习后将学习到的信息和配置上传到新的仪表的。