Part Number: LM5050-2
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, , TPS2412
TI工程师好:
1,53.5V 30A电路需搭建ORing电路,选用LM5050-1和LM5050-2有什么应用上的区别吗?从官网的QA看到,LM5050-1可能存在漏电流回路,目前我们偏向选型LM5050-2。另外,不太理解nFGD引脚设计应对什么场合,FET TEST MOED检测,如果带了载进入了这个模式,把MOS管会迅速发热;但是如果是空载,检测不到IN和OUT引脚的电压也没有什么意义。这个引脚我们计划直接悬空处理
2,LM5050-2应用里面,选型建议使用Logic level MOS,不太理解这个指的是什么MOS,是否可以理解为GATE引脚驱动电压阈值较低?
3,12V 13A的电路也需要新设计ORing电路,正在选型芯片。LM5050-2和TPS2412两个方案在12V回路上应用有什么优劣吗?目前我们偏向基于LM5050-2去设计。